This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TS321:如何测量 TS321的输入失调电压

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: TS321, OPA990

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/883853/ts321-how-to-measure-the-input-offset-voltage-of-ts321

器件型号:TS321
主题中讨论的其他器件: OPA990

您好、专家、

客户正在设计 TS321。

他们询问如何测量 TS321的输入失调电压。   

请为我们提供电路和方法建议。

谢谢。

此致、

黎家祥

  

现场应用工程师

德州仪器台湾有限公司

O:+886-2-2175-2582

M:+886-909-262-582

电子邮件:Eric.Lai@ti.com       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:  

    您可以按如下所示设置缓冲器电路并为运算放大器加电。 您在输出端测量的是您的失调电压。  

    如有任何疑问、请告知我们。  

    此致、

    Bala Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    请不要忘记、TS321的输入偏置电流会导致连接到运算放大器输入端的电阻器上的压降、这可能会增加甚至主导输出失调电压。 这就是 Bala 建议使用零欧姆电阻器的测试电路的原因。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:  

    Kai 正确。 请勿在运算放大器的输入端添加任何电阻器。 我将继续并结束本主题、如果您有任何其他问题、请告知我们。  

    此致、

    Bala Ravi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Eric、  

    不知道为什么要使用老旧的器件、成本非常低-但您也可以查看新的 OPA990