This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM119:LM119

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: LM119, TINA-TI, LM306, LM111

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/890742/webench-tools-lm119-lm119

器件型号:LM119
主题中讨论的其他器件: TINA-TILM306LM111

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您能否为我提供 LM119 SPICE 模型和 LM119的 Tina-TI 模型?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、没有适用于 LM119或 LM306的模型。

    我将关闭 LM306的另一个帖子、并尽最大努力帮助您满足应用需求。

    我是否可以询问您是否可以分享有关您的应用的任何详细信息、以及您如何帮助您从仿真中学习?

    这些器件的功能是独特的。  您的应用是否使用双电源(双极)输入、但您需要接地参考输出来与接受逻辑电平输入的工艺或其他器件进行通信?

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要一个具有+18V/-5V 电源电压和"<50ns"响应时间的比较器。 但我想用我的完整电路来尝试它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    应用所需的输出电平是多少? 输出是否需要进行电平上移、以便输出介于5V 和0V 之间、或者接收器件是否可以接受-5V?  由于这些器件的模型目前尚不存在、因此需要一段时间才能为您创建用于仿真的器件。  

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以使用以下电路显示实际目标。 与恒定电压进行10kHz 脉冲比较。 脉冲介于-5V/18V 之间。 脉冲电压可以通过电阻分压  器降低、但我需要+18V/-5V 的脉冲输出信号、例如、以下电路 LM111在没有任何负载的情况下的响应时间更大。  添加负载时、我需要"<50ns"的响应时间。 您能不能为这些目的推荐任何比较器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是、这是我们提供的可适应该电压范围的快速比较器系列。

    您可能需要将较低电压的比较器与数字转换器器件配合使用、以对输出进行电平转换。 我认为、您无法通过集电极开路比较器实现所需的速度。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您还有其他问题吗?  我将在本周剩余的时间内保留这一帖子、以防万一。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 我没有其他问题。