This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903-Q1:比较器阈值电平问题

Guru**** 2966250 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2903-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/901208/lm2903-q1-comparator-threshold-level-question

器件型号:LM2903-Q1

您好、先生、

我的客户正在设计 LM2903-Q1、其原理图如下所示、

当它们将 PHASEU_OC_4V5 = 4.5V 定义为低于波形1时、当输入信号达到3.9V 时、输出将从高电平变为低电平。

当它们将 PHASEU_OC_4V5 = 2.83V 定义为低于波形#2时、当输入信号达到2.7V 时、输出将从高电平变为低电平。

我是否可以知道比较器输入未达到引脚3中的基准电平的原因、但它将触发将状态从高电平更改为低电平的原因?

请帮您解释一下。

谢谢

波形#1_Yellow =输入、蓝色= PHASEU_OC_4V5、红色=输出

波形#2_year=输入、蓝色=PHASEU_OC_4V5=2.83V、红色=输出

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安妮、您好!

    您超出了共模输入电压范围:

    进行以下更改:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    安妮、您好!

    如 Kai 所述-您超出了输入电压范围。 在寒冷条件下、它将变得更糟。

    另请参阅以下应用手册、以了解第2.2节的完整说明:

     https://www.ti.com/lit/an/snoaa35a/snoaa35a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们尚未看到对此帖子的任何后续回复、因此该帖子将关闭。

    如果您需要其他支持、请回复或随意打开新帖子。

    谢谢

    卡盘