This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA199:INA199输出振荡问题

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: INA199, INA210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/873997/ina199-ina199-output-oscillation-question

器件型号:INA199
主题中讨论的其他器件: INA210

我们发现 INA199的输出将具有振荡现象、如脉冲波形。 但我们将解决方案更改为可解决 osc 问题的 INA210A。 下面显示了原理图和波形。 我是否可以知道是什么情况导致了这种差异? 谢谢。

CH3是器件输出。  

BR、

Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    您能否提供预期电压(Vsupply、Vout Volatage)。  在 INA199输出上、它一直到电源轨并下降、即使它们具有相同的增益、INA210也不是这样。   

    另一个注意事项是该输出驱动什么。  如果是大电容器、则可能需要添加隔离电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    很难对不完整的原理图提供帮助。

    我会增加 C624、正如 Javier 已经提到的、在输出端添加一个47...100R 的隔离电阻器。

    蓝色曲线、它是直接在 INA199的 V+引脚上测得的吗?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    自您上一篇帖子以来、已经有一段时间了。 我希望你的问题已经得到解决。 如果您需要更多帮助、请回答我们的问题、我们很乐意为您的故障排除提供帮助。

    此致、

    Ian Williams
    应用经理
    电流检测

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    它现在是否起作用?

    Kai