This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3201:用作正弦波至方波转换器

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/890690/tlv3201-use-as-sine-wave-to-square-wave-convertor

器件型号:TLV3201

您好!

我们是否可以使用 TLV320作为正弦波到方波输出?

输入信号:

正弦波、频率: 最大1KHz 至100KHz

振幅:5Vpp 至10Vpp

TLV3201是否可用于此类低频输入?

目前、我们面临的问题是、在输入信号振幅为1Vpp 和1KHz 时、在低电平到高电平和高电平到低电平的信号转换期间出现输出信号失真。 输入信号由 Tektronix 函数发生器提供。

然而、观察到失真在信号振幅为5Vpp 时降低。

但我需要了解我们如何克服这个问题? 我们还尝试在输入端子之间放置一个1uF 的电容器(根据数据表中的第11.1节)、但没有改进。  

请建议解决方案。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Devendra

    请提供您的原理图副本以及从示波器捕获的波形、以便我可以帮助解释所发生的情况。

    听起来您的输入是差分的、但您提到了 使用 Tek 函数发生器进行测试。  我只想确保、因为 TLV3201是一款5V 器件、并且不能接受超出电源轨几百 mV 以上的输入电压、如 EC 表中指定的那样。  您提到了高达10Vpp 的输入、因此我假设这意味着非反相输入可以从0摆动到5V、而非反相输入从5V 摆动到0V、从而提供-5V 至5V (10Vpp)的差分输入范围。  请确认。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉、我对输入信号振幅的描述不正确。 我想我提到的是1 Vpp 而不是10 Vpp。

    我将很快发送原理图和波形。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用担心、这更好。  我们将等待您的原理图和波形。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Devendra

    由于我没有看到任何其他问题、我将假定您能够解决您的问题、并将关闭此主题。

    如果您需要进一步的帮助、您可以进行回复、这将重新打开该主题、或者您可以创建新帖子。

    卡盘