This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV3502-Q1:集电极开路输出

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV3502, TLV3502-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/890861/tlv3502-q1-open-collector-output

器件型号:TLV3502-Q1
主题中讨论的其他器件:TLV3502

此 TLV3502输出引脚是否为集电极开路类型? 请确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Prithuesh、

    否、TLV3502-Q1没有集电极开路输出。 TLV3502-Q1具有低欧姆推挽输出级。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Prathuesh

    Kai 正确。  TLV3502-Q1是我们速度更快的比较器之一、而快速比较器往往具有推挽输出级、因此输出响应在上升和下降输出边沿上都具有对称性。  我想问您为什么要问?  如果您可以提供有关您的应用的一些详细信息、我们可能会提供一些帮助。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有其他问题、因此我将关闭此帖子。

    如果您需要进一步的帮助、请随时回复或打开新主题。

    谢谢

    卡盘