This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC1200:空调应用

Guru**** 2756835 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC1200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/875037/amc1200-application-in-air-conditioner

器件型号:AMC1200

大家好、

我注意到 AMC1200在空调方面取得了成功。 我对此有一些疑问:

 AMC1200与通用放大器的主要区别是什么?  

2. AMC1200的应用通常在空调中   

3. 客户在应用空调时会考虑哪种 AMC1200规格?

4. 为什么 AMC1200是空调中的明星器件?  与竞争对手相比、AMC1200的优势是什么?

感谢您的回答。

此致、

黄威斯利

电子邮件:wesley-huang@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wesley、

    我们必须对此进行一点研究。  我们明天将与 COB 再次联系(希望如此)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wesley、

    我们从营销团队收到了一些信息、并确认这些器件在空调方面确实取得了一定的成功。  由于该器件是针对电流感应测量进行优化的隔离式放大器、我们的主要猜测是该器件用于交流驱动电子器件的隔离式电流感应应用、和/或再次在交流驱动器或主交流输入上进行电压感应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wells、

    感谢您的回复。

    1. AMC1200的亮点规格是什么?
    2. 您是否有 AMC1200的单页概述?  
    3. 什么类型的应用 需要隔离式电流感应?为什么? 通过通用放大器进行电流感应与  通过隔离式放大器进行电流感应之间有何区别?

    此致、

    黄威斯利

    电子邮件:wesley-huang@ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wesley、

    如果您在市电电压侧测量电压或电流、但出于安全原因、操作员不得触摸该电压或电流、并且希望将测量值传输到允许操作员直接接触的部位、则需要使用隔离放大器。 换句话说、如果出于安全目的需要指定的电隔离。

    AMC1200还可用于测量信号受到巨大共模信号污染的应用。

    Kai