This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA233:警报引脚的额定电流

Guru**** 2531710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/883875/ina233-current-rating-of-alert-pin

器件型号:INA233

尊敬的团队:

客户希望在 ALERT 引脚连接 LED 以指示故障、您能否共享 ALERT 引脚的电流额定值?

谢谢。 )

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    数据表中的额定电流为3mA:

    此致、Guang