This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA821:压摆率与大信号频率响应间的关系

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/873916/ina821-slew-rate-vs-large-signal-frequency-response

器件型号:INA821

大家好、

µs 数据表、当 G=1且 Vo=±10V 且 Vsup=±15V 时、IC 的压摆率为2V/μ s。

现在、我看到图40、其中输出在15kHz 时的 Vp 为10V。

我预计 频率为 f=SR/(2pVp)=31.8kHz

您能告诉我我在这里缺少什么吗?

此致

Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    感谢您的发帖。 我们将对此进行研究。 我们明天会回来。

    Tamara

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    正如我在电子邮件中所述、数据表曲线需要更新。 您使用的方程式应产生正确的值。  

    f =压摆率/(2*PI*V)

    f = 2M/(2*PI*10)= 31.8kHz

    Tamara