主题中讨论的其他器件:DEM-OPA-SOT-1A、TINA-TI
Hallo、
我无法在我们的应用中验证同相脉冲响应。
VCC=6.2V...10V、VSS=-2V、增益=+1、脉冲信号高电平4.6V、脉冲信号低电平1V
负载:50R 串联电阻器+50R 输入电阻振荡器
测试板 TI DEM-OPA-SOT-1A
C1、M1、M2、M3:针对不同 VCC 值输出 OPA820
C2:输入 OPA820 (发生器)
测得的上升沿压摆率是否正确?
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Hallo、
我无法在我们的应用中验证同相脉冲响应。
VCC=6.2V...10V、VSS=-2V、增益=+1、脉冲信号高电平4.6V、脉冲信号低电平1V
负载:50R 串联电阻器+50R 输入电阻振荡器
测试板 TI DEM-OPA-SOT-1A
C1、M1、M2、M3:针对不同 VCC 值输出 OPA820
C2:输入 OPA820 (发生器)
测得的上升沿压摆率是否正确?
此致
这里真的很难继续、图片(原理图)将有助于 Tina 文件的优先选择、
本质上、您需要首先到达小信号响应形状、以查看在输入边沿快速时它会产生什么(以及它是什么)。
此处考虑了一些必需的层、
Hallo、
附加信息:
原理图是 TI 演示板的原理图。
C1、C2、C3、C4、J1、 U1=OPA820、R2、J2已组装
R1=100k、R6=0r 已组装
所有其他组件未组装
J1连接到波形发生器、输出阻抗为50Ohm
J2连接到示波器、输入阻抗为50Ohm
图1 (C1) OPA820输出(J2演示板)、(C2)晶圆发生器(J1演示板)
图2: 预期脉冲响应(OPA820数据表)
此致、K-H
您好、K-H、
我仍然无法查看图像/文件;您可以在回复窗口中使用插入文件或插入/编辑媒体图标。 按照以下文章操作,正确插入文件或映像: https://e2e.ti.com/support/site-support/f/1024/t/761613。
谢谢、
Sima
这些较大的步进图看起来压摆有限、请小心不要削波。 下面是一对更详细的压摆率文章、其中讨论了边缘问题、
您好、Michael、
我得到以下结果:
e2e.ti.com/.../kh_5F00_opa820.TSC
Kai
是的、Kai、这就是仿真显示的内容。
当您在更高的负载电流下进入内部 IR 压降时、输出摆幅会减小。 在该时间范围内、我们一直在图中将其显示为该曲线、这是一个很好的4象限。 后来、这变成了现在称为"爪形"曲线的曲线。 在任何情况下、物理器件都恰好在边缘、能够在6.2V 电源下支持4.6V 输出至100欧姆的电阻-这个基于晶体管的模型正在尝试告诉您这一点。
如果我将正电源增加到7V、它会弹回、显示压摆限制转换。 在该模型中、负压摆率与正压摆率之间的关系较慢? 我太长时间了、无法记住原因-但是、与 SSBW 相比、该器件的压摆率非常有限。