This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM158:LM158J 与 LM158JG 与 LM158AJG 与 LM158AJGB 与放大器;/883规格

Guru**** 2581045 points
Other Parts Discussed in Thread: LM158, SE555M, LM158QML, LM158-N, LM158A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/898869/lm158-lm158j-vs-lm158jg-vs-lm158ajg-vs-lm158ajgb-883-spec

器件型号:LM158
主题中讨论的其它部件: SE555M、、、

您能告诉我这些器件之间的区别是什么:LM158J、LM158JG、LM158JGB、LM158AJG 和 LM158 AJGB 吗?  此外、这些器件中是否有任何器件符合/883 MIL 规格?  您能否提供讨论两个不同器件的数据表?  数据表末尾列出了各种 LM158器件、但没有说明每个器件型号名称之间的区别。  是否有列出所有可用器件型号的 TI 文档以及具体区别是什么?

请帮我解决这个问题。

谢谢你

Ron Simpson

860.202.5578

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ron、

    价格将取消订单。

    LM158J 是美国国家半导体最初的器件。 因此它是最不同的。

    LM158JG 只是一款陶瓷宽温度范围器件。 这就是它价格较低的原因。  

    LM158JGB 为 军用级(请注意 B 后缀)、请注意"与:5962-8771001PA"相同

    "A"是性能改进、请参阅 数据表中的5个器件比较表。

    AJGB 是"B" 级军用级、改进了性能规格。

     在该主题中可以找到相同的讨论(对于 SE555M)和一些有用的链接。  

    https://e2e.ti.com/support/clock-and-timing/f/48/t/879176

    特别是 2020年2月14日星期五中午12:10的帖子

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    感谢您的快速回复。

    所以、LM158J 是完全独立的(因为它是原始的 National Semi 部件)-这是正确的吗?  它与 LM158JG、xxAJG、xxJGB 和 xxAJGB 无关吗?  也就是说、其他这些是 TI 参考设计、与美国国家半导体公司的原始"仅 J"版本基本相同或更好-是吗?  

    当您说"军用级"时、这是否意味着符合/883规格?

    谢谢、

    Ron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron、

    是的、LM158J 是不同的芯片设计。

    对于 TI 产品、后缀 B 或/883表示 MIL-PRF-38535 QML Q 类处理。   不再能将其解释为 MIL-STD-883 B 级处理。  

    有用链接:

    SBOA141 "QML 工艺优化"、网址 为 www.ti.com/lit/SBOA141

    SBOA143 "QML 流程及其重要性和获取批次信息"、网址 为 www.ti.com/lit/SBOA143

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、

    感谢您的支持...我还有几个问题。

    LM158J -此部件是否等同于 TI "B"或/883部件?  如果否、则是否有符合"B"或/883标准的 LM158J (国家半导体设计)版本?

    谢谢你。

    Ron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron、

    LM158J 与 类似的 LM158JG 类似、属于商业陶瓷

    查看 LM158QML 以了解 LM158-N 的/883版本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    感谢您的回复。  当然、还有更多问题。

    我想您上面说的是、National Semiconductor 原始设计的商业部分 LM158J 与 TI 设计的商业部分 LM158JG 器件相同(类似)。  而且、该器件不符合/883标准。  是这样吗?

    关于 LM158QML、我在 LM158-N 数据表中找不到任何对其的引用。  您能否提供"QML"器件的数据表?

    谢谢你。

    Ron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron、

    我刚刚在 TI 网站上找到 QML 器件、该链接以前不起作用...

    "QML"数据表中列出的器件是这些 National Semi pedigie 或 TI pedigie -或混合器件。  如果是混合的话,我怎么知道是哪一个…

    对所有问题都很抱歉、但这些部分很多、没有什么可以直接澄清什么。

    请在此处和我之前的帖子中回答我的问题。

    谢谢你。

    Ron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron、

    LM158J 和 LM158JG 是美国国家半导体公司和 TI 设计的 具有商业等级的陶瓷封装。 美国国家半导体和 TI 设计的产品可通过封装代码确定。 但是、我不知道 TI 与 National 封装代码列表。 我将进行检查、因为我希望有人已经做过这样的事情。

    产品页面始终完全是 National 设计 TI 设计、绝不会混用。

    LM158-N 和 LM158QML 产品页面为 National 设计。

    LM158和 LM158A 产品页面是 TI 设计。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的持续支持。  这是一个与我们一直在讨论的问题相关的问题。  我们的客户想要订购此器件型号"LM158J/883" 、据称他们以前从其他来源获得此器件。  我查看了 LM158、LM158-N 和 LM158QML 数据表、找不到该器件型号。  我查看了5962-8771001PA 下方的信息、并在 LM158数据表的"可订购器件"下找到了匹配项、但标记似乎与"器件标识"列不一致。  您能告诉我此号码是否一次有效且已停产。  如果已停产、请在何时通知我。  下面是他们尝试获取更多器件的图片、它看起来像 National 器件(左角有符号)、但我查找的5962编号接近数据表上的 TI LM158器件。  请尽快查看并告知我。  如果我们可以通过电话交谈,这将会更容易,因为信息交流的一到两天延迟非常困难。  如果您可以通过电话联系我、请联系我 。  谢谢你。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    不再 提供确切的器件型号。

    我们确实有一个非常接近的替代国家。  器件型号为 LM158AJ/883 5962-8771002PA。

    它们使用相同的裸片和制造工艺。  这两个器件之间的区别在于 LM158AJ/883是 A 级器件、其等级高于 LM158J/883。  LM158AJ/883经过测试、符合输入失调电压、输入偏置电流和失调电流的更严格参数限制。

     产品页面和数据表 LM158QML 对该器件进行了介绍。  

    器 件需要按旧的 National 器件型号 LM158AJ/883而不是 SMD 编号进行订购。

    National Semiconductor 和 TI 均提供 SMD 器件型号:5962-8771002PA

    2011年 TI 收购 National 时、决定如果客户通过 SMD 编号订购、他们将获得 TI 器件。   要获取器件的 National 版本、必须由旧的 National "NSID"订购、即 LM158AJ/883。  虽然 National 器件不再可通过 SMD 编号订购、但器件没有发生任何变化、并且器件仍然完全符合 SMD 的要求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kirby、

    感谢您回来、这是一个很好的信息。  

    您能从我之前发送的照片的部件标记中看出部件的生产日期是多少?

    5962-8771001PA/LM158J/883何时变得不可用或过时?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据 美国国家数据代码格式、该器件将在2011年第12周通过盖封。

    LM158J/883报废通知于2008年发出、最后购买日期为2009年12月1日。  我没有 National 实际生产该产品的最后日期的记录。

    有关 TI 产品有效性的任何问题都应发送到此电子邮件地址:

    ti-counterfeit@list.ti.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron、

    这张图片的最终目标是什么?  我看到一个红点、这是否意味着它被怀疑不起作用? 如果目标是将其替换 为盖子上的8771001pA 器 件、则 LM158JGB 将满足该需求。 物理方面最相似的器件(与物流相反)是 LM158AJ/883。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kirby、

    感谢您提供的制造信息和所有帮助。

    Ron、

    感谢您的持续支持。  

    图片的目的是向您展示我的客户想要寻找更多的内容。  从 Kirby 的注释中可以看出、他们似乎不再可用-一段时间内不可用。  我认为红点意味着在他们的工厂(客户)进行某种筛选。  对你和我来说,这不是什么。  我认为我已经打败了这匹马、并将继续与 TI 假冒产品团队合作、以解决我的其他问题。

    不同的问题- TI 器件在制造日期之后有多长时间处于良好状态?  这意味着、有时部件的可焊性会受到质疑、因此需要重新调整或导联的某些部件。  TI 是否提供了有关这方面的任何文档?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ron、

    SBOA152 "密封封装的数据编码选择性和存储期"、网址 为 www.ti.com/lit/SBOA152