This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA180:过载时的响应时间、偏移量

Guru**** 2782635 points

Other Parts Discussed in Thread: INA180, INA181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/874863/ina180-response-time-in-case-of-overload-by-offset

器件型号:INA180
主题中讨论的其他器件: INA181

您好!
Vcm = 0时的 ina180具有偏移+-150uv、假设我具有-150uv 偏移、并且我的分流电阻器为0A、我是否会发生过载?
恢复时间是多少?
我想数据表的图33是错误的、可能来自 ina181。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milordy、

    感谢您提出问题。 从技术上讲、一旦偏移(Vos)低于0V、输入和输出就会被反相差分过载饱和。  

    图33是模糊的、但0V 原点肯定应该应用于红色波形(输出)。 输入看起来确实是正极、但应该是驱动输入时源极性被切换。 这就是在图例中将其称为反相输入的原因。 一旦输入下降并且输出稳定至最终值、真正的反相过载响应时间开始。

    希望这有道理。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    它是否具有更高分辨率的图形?
    响应时间是否取决于负电压的幅度?
    示例:
    如果它具有-150uv (偏移)并变为+10mV、需要多长时间?
    时间是否会真正为-10mV?
    如果您具有-5mV 并转至+10mV、需要多长时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Milordy、

    是的、该图可以使用更多分辨率来查看响应。 我们深表歉意。 简单的答案是肯定的、在许多情况下、过驱的幅度会影响响应时间。 遗憾的是、我们没有这方面的特性数据、即使幅度相同、器件与器件之间的差异也可能会增加+/- 20%的差异。 图33应是最坏情况下的过驱情况(Vin <-1V)、因此它将感应尽可能最长的响应时间(~18µs μ s)。 随着过驱强度降低、响应时间应缩短。

    此致、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!
    如果 ina180没有基准、即 ina180的50%在连接负载时可能会发生过载、我想在将来、当偏移为-150uv 时具有最大响应时间值会很有趣。