主题中讨论的其他器件: OPA140、 LMP7731
您好!
这是 BPF 的一部分(fc=70khz、gain=0dB)。 我想稍微降低滤波器的噪声级别
因此、如果我使用10C、所有 R 都必须是 R/10、但我要了解的是、我可以使用最低电阻的是什么?
决定最低电阻值的因素是什么? 之前电路的输出电流?
例如,10C=10n,332R =33,2R,8,25K=825R
在 直流条件下(825+33、2=855ohm)、ths4551可驱动20mA 电流
共模电压= 2V5
之前电路的输出电流= 2V5 / 858欧姆= 3mA * 2 = 6mA
在交流条件下、该值将增大
例如、33C=33n 和332R = 1R 、25K=25R
如果之前电路的输出电流足够大、我可以使用它吗?
我还应该注意什么?
此致
Aykut ULUSAN