This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PGA308:如果输入电压信号过大、该怎么办?

Guru**** 2823035 points

Other Parts Discussed in Thread: PGA308, INA125, INA128, INA126

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/892274/pga308-what-should-i-do-if-the-input-voltage-signal-is-too-large

器件型号:PGA308
主题中讨论的其他器件: INA125INA128INA126

我检查了手册、PGA308的输入电压介于0.2V-3.6V 之间。 我现在使用的传感器输出两个信号、这两个信号都大约为5V。 我想将输出信号连接到 PGA308的输入。 我应该怎么做?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以使用分压器。

    如果输入信号这么大、您是否需要 PGA308? 您能详细介绍一下您的传感器吗?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    正如 Kai 指出的、您可以使用分压器。  

    假设您使用的是惠斯通电桥、则不必使用相等的电阻器。 如果可能、您可以在惠斯通电桥中使用分压器将两个信号的输出降低至大约1.9V。  正确、PGA308的共模输入范围介于0和 Vs-1.5V 之间。  

    请告诉我们有关您的申请的更多信息、以便我们为您提供最佳建议。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回复! 我选择了26PC01SMT 压力传感器来检测液位。 我想使用 PGA308放大传感器的差分信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    26PC SMT 压力传感器是一 种单封装惠斯通电桥传感器、输出固定为输入激励电压10-16Vdc。 您无法从外部更改惠斯通电阻器网络。 我建议使用具有内置10V 精密电压基准 的 INA125仪表放大器、请参阅下图。

    http://www.ti.com/product/INA125

    如果必须使用 PGA308、您可以首先将压力传感器的输出馈入 INA126、INA128、IN129仪表放大器中的一个。   

    您还可以在压力变送器输出后使用精密运算放大器缓冲器将电压增益降低一半或执行另一个分压器来降低电压。 理论上、这些方法是可行的、但额外的电路都会引入某种不必要的误差。 我不建议使用这些、因为这是一个对这些不需要的误差相当敏感的压力传感器。  

    我推荐第一个选项。 当您投资 INA125时、它附带精密电压基准。 您也可以使用单电源桥式放大器配置、请参阅数据表的第12页。 然后、您可以连接到 PGA308、A/D 转换器或 MCU。 您也可以执行压力校准。  

    如果您需要更多助手、请告知我们   

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Raymond,

    如果我使用 INA125、如何在 VI+= VI--时进行调试以使输出为零?  

    由于 SX8725C 已停产、因此我想找一个芯片来替代它、因此我选择了 PGA308。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai,

    感谢你的答复。 我使用26PC01SMT 压力传感器来检测液位、因为 SX8725C 已停产、所以我想找一个芯片来替代它、所以我选择了 PGA308。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    问题:

    如果我使用 INA125、如何在 VI+= VI--时进行调试以使输出为零?  

    答案:

    我非常确定惠斯通电桥输出端的霍尼韦尔压力传感器是平衡的、 在标称压力下 V+= V-。 INA125的输入失调电压典型值为+/-50uV、最大值为+/-250 uV

    INA125的失调电压修整输出可在 IAREF 或引脚5上进行调节。 但是、您必须使用低阻抗电压源或连接到接地端、请参阅数据表第1页的原理图。 所附图像显示了使用单位缓冲器对输出失调电压进行光学修整、其中缓冲器的输出为低阻抗。 IAREF 引脚需要连接到稳定的低阻抗电压源、以防止温度、噪声或时间的漂移。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     

    我忘了说、如果您想进行更精确的测量、可以通过 A/D 和 MCU 校准任何不需要的电压和电流偏移误差。 INA125中的温度漂移、非线性和噪声相关误差等其他误差要小得多。  

    当电路准备就绪时、您可以将其放置在已知环境(温度、压力和湿度)中、并在参考条件下校准整个传感器环境。 这是传感器校准。  

    如果压力传感器完全平衡、您可以短接 Vin+和 Vin-的输入、并校准 INA125及其剩余的电子误差。  

    最棒的

    Raymond  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您回答我的问题。