This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMP8640HV:能够提供最大电流?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LMP8640HV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/875057/lmp8640hv-max-current-capable-of-sourcing

器件型号:LMP8640HV

我有一位客户在使用 LMP8640HV-F

在以下条件下、放大器可以提供的最大电流是多少:

  • 通过0.5m Ω 分流电阻器感应20A
  • 3.3V 电源电压。
  • 输出负载是进入 MCU ADC 的 RC 滤波器。 RC 值为100欧姆和4700pF。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gregory、

    您是否见过数据表的图21和22? 尽管显示了5V 电源电压对应的曲线、但我认为3.3V 电源电压对应的性能差别不大。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Greg、

    Kai 在这里是正确的。 遗憾的是、我们没有描述3.3V 时的 LMP8640HV 的特性、但我不会期望其性能与数据表图20和21中的5V 曲线图相差太远。

    对于在器件增益50 (F)型号上经过测试的2.5V 输出电压点、器件开始失去调节输出的能力时看起来像是~3-5mA。