This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM318-N:组合偏移调整 和平衡

Guru**** 2813835 points

Other Parts Discussed in Thread: LM318, LM318-N, UA733

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/875266/lm318-n-combination-offset-adj-and-balancing

器件型号:LM318-N
主题中讨论的其他器件:LM318UA733

您好!
通过查看第10页的 LM318规格、辅助电路、除了失调电压调节解决方案这一非常常见的问题外、我还看到 可以针对增加的压摆率进行平衡。 由于某些影响、将这两种解决方案组合在一个运算放大器上是否现实/可行? 提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上 Willem、  

    我想您正在讨论这个图。

    失调电压调节在输入级-直流平衡、但不会改善漂移

    2、转换前馈看起来相当粗糙、仅反相、如果误差电压显示瞬态耦合、则可能会向 comp.node 注入信号 、而不会使用该交流耦合路径缩短稳定时间。  

    您可以在一个设计中同时使用这两种器件、但为什么在有如此多改进的器件时会考虑这一点是一个谜。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    当然、运算放大器要好得多、但我将重点放在不使用电子显微镜的类型上、我可以自行焊接这些类型。 而且、价格也被考虑在内。 LM318-N 是已停产的原始 LF357的替代类型。 问:如果你有更好的替代品,我会买一杯啤酒:-)总而言之,谢谢你。

    此致、Willem。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、要筛选到当前解决方案、您的设计要求将非常有用。  

    请记住、如果 LF357消失了、LM318落后了多远。 下面是一个快速的 x-ref 搜索、不一定是您想要的、因为您的要求尚未详细说明。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Oops 错误部件、这是 LM318

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这个 X-ref 工作得更好。 到目前为止、TI 站点上似乎有不同的 X-ref:BOM 和交叉参考工具提供不同的输出。 我很高兴为您提供链接、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这是 SelGuide 参数数据库上较旧的内部工程图、您可能要查看的新工程图是第三方数据库、  

    http://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/cross-reference.html

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    找到了、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael、非常古老、但 LM318仍然是一个不错的最佳选择;虽然噪声很大、但 VCC 最大40V、高 GBW 和压摆率。 我要这个。 感谢你的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Willem、

    LM318是具有该压摆率能力水平的成本最低的放大器。 uA733是一种不同的烧烤、但在成本和速度方面都是相似的。  

    下面按压摆率搜索具有 PDIP 选项的放大器。

    http://www.ti.com/amplifier-circuit/op-amps/products.html#p2954=PDIP&sort=p22typ;desc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ron:

    感谢您的回应、我的问题已经解决。 我忘记按下"已解决"按钮。

    Rgds、Willem。