This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA350:OPA350

Guru**** 2665185 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA350, LM7705

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/883625/opa350-opa350

器件型号:OPA350
主题中讨论的其他器件: LM7705

你(们)好 我在论坛(2017年9月7日)上提及以下有关在光电二极管跨阻放大器中使用 OPA350的说明:  

"此外、请注意 、由于 OPA350 输出只能在负电源轨以上50mV 范围内以线性方式摆动、因此在暗电流条件下(二极管中无电流)、为了使电路正常工作、您可能无法通过单电源为电路供电。"

我的问题:为什么是这样,什么是正确/可取的电源,例如 Vcc--1V 和 Vcc++4V?

谢谢、

Folkert

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、大多数 RRO 器件需要一些小的余量才能在单电源输出上接近接地运行、LM7705旨在提供该小负电源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Folkert、

    我的问题:为什么是这样,什么是正确/可取的电源,例如 Vcc--1V 和 Vcc++4V?

    答案:


    如果您希望使 Vout/Iin 保持线性区域运行、那么在 OPA350中放置更宽的电压轨没有什么大优势。 我建议保持 V-轻微负偏置(-0.5至-1V 左右)、V+是您的电路板上可用的 V+ 、V+< 5.5V、请参阅下面捕获的图像。  

    我认为输入共模电压范围中有一个"拼写错误"、它应该是(V-)-0.1、而不是-0.1V。 但是、数据表中的第6.6节是在获取数据时使用单电压轨、因此、由于 V-= 0 = GND、因此-0.1V 在该内容中也是正确的。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另外、Folkert 经常出现、这是我在 Planet Analog 上所做的这一高速放大器系列的第一个主题、  

    https://www.planetanalogue.com/input-and-output-voltage-range-issues-for-high-speed-amplifiers-insight-1/

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最简单的解决方案是使用单个5V 电源并通过 LM7705 (-230mV 负电荷泵)驱动负电源。