This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS4551DGKEVM:最新的 pspice 模型可以使用 Cadence virtual6.1.7进行仿真

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4551, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/891316/ths4551dgkevm-latest-pspice-model-can-t-be-simulated-with-cadence-virtuoso-6-1-7

器件型号:THS4551DGKEVM
主题中讨论的其他器件:THS4551TINA-TI

我从 TI 网站 THS4551DGK TINA-TI 模型(修订版 B)下载参考 并打开 TSC 文件、将宏另存为(pspice) cir 文件。  ,我在 cadence virtualoso 6.1.7 μ s 中对电路进行仿真、但 cadence simulate sp幽灵 在初始设置期间报告了该错误。 报告的错误为 tb.I0.X_THS4551.R_noisless:"trise"太负、使模型温度低于0K。我在这里发布照片。  

我还尝试 了 THS4551 TINA-TI Spice 模型(修订版 B) 模型文件、报告了相同的错误。  

对于同一电路、当我使用旧模型(2016年7月14日发布、版本1.0)时、我也可以从 TI 网站下载该模型。  电路得到了平滑仿真。  可以帮帮我吗? 为什么最小的模型不能与 Cadence 虚拟化配合使用?  

下面列出了旧模型的一些基本信息以供记忆。

*
**发布者:德州仪器(TI)公司 WEBENCH (R)设计中心
*部件:THS4551
*日期:2016年7月14日
*型号类型:一体机
*仿真器:Tina-TI
*仿真器版本:9.
* EVM 订单号:N/A
* EVM 用户指南: 不适用
*数据表:2016年7月
*
*型号版本:1.0

谢谢、

Morris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这个新的模型模板确实使用了无噪声电阻器理念、这种理念通常很好。  

    不确定2019车型年款的所有变化(我对该原始车型进行了大量测试和调优)、但我知道新车型目前没有产生正确的输入噪声术语。 我在下一篇文章中探讨了如何将 THS4551用于 AudioXpress 中有关驱动音频 PCM ADC 的 FDA 噪声的内容。 新模型的 sims 与理论不匹配、实际上我提取了它的输入噪声项、以表明它们与物理器件相比非常低。 今天、我在这篇文章中证明了我使用2016车型的情况、并向读者做了有关此问题的笔记。 他们可能很快就修复了2019车型、但很难确定何时会修复。 我个人只会使用2016车型、因为它已经很好了。 我要说、我们没有在那里对 Vocm 噪声建模以匹配数据表中的测量图-这将在下一篇文章中介绍、以及它在低 f 下的重要性(尝试执行2Hz 至50kHz 测量麦克风接口示例) 如果反馈比不平衡。 我最近使用2016模型、通过外部元件、甚至+/-1% R 最坏情况失配来生成浮动输入噪声模型、从而将点噪声提高到10Hz 以下。 易于修复、将在文章中提供。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Morris、

    无噪声电阻器的用途是将模型中电阻器的温度设置为0开尔文、以便模型中的这些电阻器不会产生噪声。 根据您发布的错误、Cadence 似乎在实现-273.15 C 时出现问题。我建议尝试稍微提高模型本身的温度。  

    为此、您可以转到模型的第36行、该行指出".model        R_noisness RES (T_abs=-273.15)"并提高温度。 请告诉我这是否可以解决问题。

    此外、请使用参考设计中包含的模型、这是最新版本。  

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。 当您根据2019版本更新模型时、我将更新我们的仿真。  

    Hasan Babiker 帮我解决了仿真问题。  

    谢谢大家。  

    Morris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Morris、

    计划发布 THS4551模型的更新。 现在、您可以进入网表、将第385行更改为:

    .param NVR = 3.3

    最棒的

    Hasan Babiker