This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA231:电流分辨率

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: INA190, INA231, INA219

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/873072/ina231-current-resolution

器件型号:INA231
主题中讨论的其他器件:INA190INA219

您好!

监控电流可达到的最佳精度是多少?
我有一个要监控的30uA 电源轨。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lior、您好!

    感谢您考虑使用德州仪器。  如果您的最大预期电流为30uA、并且您正在考虑使用 INA231、则由于电流监控器的输入偏置、您将吸收比预期更大的电流。  根据电气特性表、INA231在12V 共模下的拉电流通常为10uA。  但是、从用于生成下图的器件中可以看出、它可能高于此值。  如果您进行低侧测量、则输入偏置电流可能更适合您的应用。  由于在确定精度或误差时涉及多个误差源、因此我需要知道您的工作条件(电源、共模、温度和分流值)、以便更接近您可能看到的误差。  但仅从输入偏置来看,您的误差是:(输入偏置)/(理想负载电流)*100。  随着电流范围的下限、此误差将会显著增大。  我建议您考虑使用 INA190、这是一款输入偏置为3nA 的模拟输出器件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    我还希望能够使用 I2C 与器件通信。  

    我已经看到一个将 INA190连接到 INA219的解决方案:

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/p/874312/3234470?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=INA190#3234470

    这是否是测量20-30uA 电流的好解决方案? 当前的分辨率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lior、您好!

    我认为、在测量所需的低电流的同时允许进行数字通信、您引用的线程是一个很好的折衷方案。 INA190的输入偏置为3na。 因此、如果我们仅考虑误差为1%的输入偏置误差、则最小感应电流为(输入偏置)/(1%/100)=(3E-9A)/ 0.01=300nA。 但是、我们还应考虑与输入偏置电流相关的 Vos。 1%的 Vos 百分比误差是由(Vos)/(1%/100)=(15E-6V)/0.01=1.5mV 的 Vsense 电压引起的。 根据该值、您的最小 Rsense 需要大于(1.5mV/300nA)=5k Ω。 如果您的 INA190 Vsense 电压为1.5mV、那么最低增益型号可获得的最低输出电压(Vout-Ref)将为37.5mV。 INA219的最坏情况是、这会增加200uV/37.5mV*100 = 0.5%的电压偏移误差。 还有其他误差源、但电压偏移在低感测电流下将占主导地位。

    当您希望测量20-30uA 时、假设您选择的分流器能够在负载为20uA 时在 INA190分流器上产生大于或等于1.5mV 的电压、则所有这些误差都应得到改善(减小)。

    有人认为 INA190和 INA219的误差源是不相关的、因此您可以对所有误差项求和平方、然后取该值的平方根以获得您的典型预期误差。 对于较差的情况、您可以考虑计算每个 RSS 误差、然后求和。  如果您需要有关各种误差源以及如何计算 RSS 误差的更多信息、我建议查看 我们在此处右侧发布的培训视频。 在给定的视频页面上、如果您只想快速点击内容、则应该可以选择下载幻灯片。