This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA836:RUN-10封装电阻器匹配

Guru**** 2826755 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/883450/opa836-run-10-package-resistor-matching

器件型号:OPA836

您好!

集成电阻器是否有匹配规格?   我知道它们经过激光修整、精度为+/-1%、但我想确认比例式匹配优于1%。

Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Donald:

    该器件没有单独的匹配规格、只能保证电阻器匹配的精度在1%以内。

    最棒的

    Hasan Babiker