This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA333-Q1:性能与 OPA333

Guru**** 1142300 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA333-Q1, OPA333
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/892761/opa333-q1-performance-vs-opa333

器件型号:OPA333-Q1
主题中讨论的其他器件: OPA333

您能否详细说明 OPA333与汽车速率 OPA333-Q1之间的差异? 比较这两个数据表、我看不到差异。 故障率? 老化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Olivier、您好!

    仔细查看后、您会发现数据表中存在一些差异。

    这两种版本在内部电路和制造过程中可能略有不同。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Olivier、您好!

    OPA333-Q1符合面向汽车应用的 AEC-Q100标准、该器件必须符合以下资质差异。 此外、OPA333AQDBVRQ1中只有 SOT-23封装符合要求。  

    它与适用于军事和航天应用的器件非常相似。 有时、它们具有相同的芯片、IC 封装相同或略有不同。  但是、这些器件的生产过程受控程度更高、随机选择的器件将经过针对给定应用的严格鉴定过程、并满足性能要求、请参阅下表。  

    最棒的

    Raymond