This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA130:工作温度澄清

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/883740/opa130-operating-temperature-clarification

器件型号:OPA130

大家好、

你好。

我们的一位客户希望澄清 OPA130UA 的工作温度范围、因为他遇到了这种情况
数据表上似乎存在差异。

封装信息显示-40至125°C、而在第3页的"温度范围"部分的"电气特性"表底部、显示 -40至85°C。 请澄清工作温度。

数据表:  https://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa130.pdf

提前感谢您的确认!

艺术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Art、

    有关 OPA130UA 温度规格的同样问题也通过电子邮件直接咨询。 下面是 PRAMPS 应用管理器 Scott Gulas 提供的回答:

    '请遵循主要数据表电气规格表…。  器件*额定*(性能)为85C、*工作*(运行方式与运算放大器类似)至125C、可长期存储至125C、结温不应超过150C、否则可能会发生损坏。   将漂移规格从-40°C 更改为85°C、因为表底部显示的是85°C。  温度范围内没有其他规格,因此这实际上是唯一一个问题,并假设在85°C 至125°C 之间漂移可能更高。”

    我希望这能回答你的问题。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    非常感谢您对此做出的快速响应!

    艺术