This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL082:TL082的时间漂移是多少?

Guru**** 2824385 points

Other Parts Discussed in Thread: TL082, OPA180, TL052

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/892808/tl082-what-is-the-time-drift-of-tl082

器件型号:TL082
主题中讨论的其他器件: OPA180TL052

大家好、

客户想知道 TL082的时间漂移、我在数据表中找不到它。

我找到了 OPA180数据表、它具有长期稳定性规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    直接升级到 TL082的 TL052提供了这样一个规范:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    我不知道。 但是、我不记得有人抱怨 TL082漂移过大。  原因是 TL082为7%、TL052为17%、OPA180为61%(目前的1ku 网络价格)。  TL082可能用于40年前仍然有效的产品。