This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM124AQML:LM124

Guru**** 2943430 points

Other Parts Discussed in Thread: LM124

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/883438/lm124aqml-lm124

器件型号:LM124AQML
主题中讨论的其他器件:LM124

对于5962R SMD LM124器件、使用了什么裸片钝化?   此外、ELDR 和非 ELDR 的钝化层是否与防辐射 LM124四路运算放大器相同?

谢谢、

Alan Kurdziel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Allen、

    感谢您的提问、欢迎来到论坛!

    我将要问之前负责支持有关此主题的此部分的工程师。  我会尽快与他联系、然后再与您联系。  我将尝试在星期四之前为您提供某种更新。

    此致、

    Daniel Miller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alan、

    我们无法讨论我们产品的工艺细节、因为它是高度专有的信息。

    一次、在高剂量率(HDR)下测试的100krad 产品和该器件的100krad 无 ELDRS 版本使用不同的裸片。   现在它们是相同的、只是不同的测试选项。   但是、HDR 版本仅在 HDR 下进行测试、不在低剂量率(LDR)下进行测试。    我们可以看到辐射性能有很大的差异、这就是 TI 测试  并认证每个无 ELDRS 的晶圆在 LDR 下的原因。