This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA170:基准电压

Guru**** 2766595 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/874935/ina170-reference-voltage

器件型号:INA170

团队好、我们希望确认此器件的推荐电压和绝对最大电压基准值。 最初、他使用6V 和5V 作为电压基准。

希望得到您的善意响应。

谢谢!

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    感谢您深入了解该论坛。  我正在咨询我们的设计工程师。  但是、我怀疑 VREF 绝对最大值被限制在 V+上可见的电势、其功能限制为(V+)-1V。  如果 VIN+和 V+短接在一起、则 Vref 的功能限制为(VIN+)-1V。  但是、如果您需要任何有意义的输出来进行任何正向电流测量、则该值可能需要更低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我谈到了设计、如果您不想损坏器件、则不应超过 Vref 上的 V+;如果您希望将器件保持在线性工作范围内、我会确保 Vref 小于(V+)-1V。 如前所述、如果 Vref 设置为(V+)-1V、则不会得到任何有意义的正向电流测量。  但是、您将设置该器件以使用反向电流进行单向测量、其中 Vin+是负载灌电流侧。