This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA181:INA181增益问题

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: INA181

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/900051/ina181-ina181-gain-issue

器件型号:INA181

您好 ,专家:

我的客户使用 INA181A2测量逆变器中的低侧电流、请参阅随附的原理图。

问题是 INA181的固有增益为50V/v、客户将外部1k 电阻器放在 INA181的输入端、估计增益为45V/V、

但是、在正常工作模式下、实际增益为22V/V (Vin = 103mV、Vout = 2.2V)、在短路电流模式下、实际增益为7V/V (Vin = 675mV、Vout = 4.7V)。

请您解释原因吗?

谢谢!

e2e.ti.com/.../Isc_DE56EF8D_.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    数据表建议滤波电阻器<10R。 但在您的原理图中、我看到了100k?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我同意 Kai 的说法、原理图显示了100k 输入电阻器。 使用输入电阻器时的新增益可通过将表2中的公式与固有器件增益相乘来计算:

    因此、使用1kΩ Ω 输入电阻器时、增益标称值将变为26.32V/V。 但是、增益变化将更大、因为内部电阻器的绝对变化可以为+/-20%。 表2的公式计算了 IN+至 IN-引脚间的~2.5kΩ Ω 输入差分电阻。

    至于增益在短电流模式下的变化、与输入电阻器串联的电感器可以随着输入 Vshunt 频率的变化而改变有效的输入阻抗。

    希望这对您有所帮助。

    最棒的

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您的评论。

    但是、即使我移除了输入电感器、在短路电流模式下、增益仍然为8V/V、因此我不知道在这种情况下增益为什么会下降很多。  

    考虑到理论计算、这毫无意义。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    您的滤波电阻 R72和 R73比建议值大20多年。 如果您将 R72和 R73替换为10R 电阻器、会发生什么情况?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    由于输入偏置级、存在输入差分电阻、但可能未在数据表中明确显示。 因此、存在从 IN+到 IN-引脚的电阻。 这会改变完整的增益公式、也是测量增益不符合预期的原因。 您必须使用数据表表表表2中的公式来计算从分流电压到 INA181输出的有效增益。

    如果您添加了有效的2.5kΩ Ω 差分输入电阻器、则可以通过仿真轻松地显示此增益变化。 您还可以参阅以下有关它的文章:

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/p/735712/2718495?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=ina181%252525252520filter#2718495

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/t/880174

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/t/837825

    希望这对您有所帮助。

    Peter