This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV2452:光电二极管放大器温度补偿

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV2452, OPA2340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/891789/tlv2452-photodiode-amplifier-temperature-compensation

器件型号:TLV2452
主题中讨论的其他器件: OPA2340

尊敬的 TI 模拟团队。

我正在设计一个用于街道灯测量应用的照度计。  

 我在 附加电路上安装了 Vishay 光电二极管 BPW34 (www.vishay.com/.../bpw34.pdf)和 TLV2452。 我担心温度二极管的行为、我进行了一些计算、在 outpu 到10C 的温度变化范围内获得1%的变化、 传感器将在自由 环境下 expost、温度 大约为+6°C、即42°C   您是否可以使用电路来补偿光电二极管温度变化?

谢谢

N报警

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    N报警 您好、

    感谢您的提问、欢迎来到论坛!

    我想问、您的计算是否仅基于二极管?  您是否希望二极管随温度的变化主导着电阻器随温度的变化?

    我的第一个反应是、建议您探索使用温度相关电阻器、尽量采用线性电阻器、并将其与反馈电阻器串联。  我会选择具有较小标称电阻的器件、以便100k 反馈分量仍然主导响应。  我对这种方法的担心是、电阻器的线性度可能不足以提供所需的精度、响应曲线可能太陡、或者可能不够陡。  此外、此组件也会受到工艺变化的影响。  根据这种变化的不良程度、甚至可能需要手动调整每个电路、这是不可取的。

    您对这种方法有何看法?  我认为这可能对您的精度要求而言过于粗略、但这是一种想法。  如果您不喜欢它、我们可以尝试提出其他东西。

    顺便说一下、TI 提供了多种用于使用光电二极管设计跨阻放大器的资源。  如果您需要帮助防止电路不稳定、您可能会发现这一点很有用。  以下 是有关此主题的有用 Burr-Brown 应用手册。  这 是一本电路指导手册。  最后、 这里 是一个参考设计。

    最后、如果您有兴趣挑选其他器件、请告诉我。  TLV2452似乎专门针对低电流噪声而设计。  但是、您可能对具有不同规格的放大器感兴趣。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您的快速回答。 计算仅基于光电二极管、光电二极管温度依赖性 是我的主要关注点。  

    我希望找到一种方法来补偿二极管因温度变化而产生的响应。

    电阻器补偿是一种非常巧妙的解决方案、我喜欢这个想法。 我将查看电阻器行为、以检查它是否会导致一些误差。

    我查看您发送给我的 TI 资源我喜欢 OPA2340、我认为这将非常适合此设计。

    非常感谢、致以最诚挚的问候。

    N报警

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、N报警 器

    我怀疑您正在尝试处理暗电流温度系数、使用补偿电阻器将无法很好地匹配、并且还会改变您的增益。  

    如果您的光源具有交流分量、您可以专注于该频率范围(50H、60Hz)、而交流耦合可能是第二个放大器。  

    如果所需的信号是真正的直流信号、那么第二个将电流馈入输入节点的虚拟检测器二极管可能会抵消直流器件?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike、感谢您的回答、所需的信号是 Trully DC。   您认为下面的电路可以正常工作吗?  请告诉我。

    谢谢  

    N报警

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Michael、N报警、

    我想这是信号器所讨论的光电二极管信号电流的温度漂移:

    在 VR = 0V 的反向电压下、暗电流应该相当低。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    N报警、您好。

    我会使用 PT1000对其进行补偿。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    感谢您的回答、请将您感兴趣的草稿电路发送给我、我将进行仿真以比较结果。

    此致。

    N报警

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    N报警、您好。

    我会这样做:

    e2e.ti.com/.../nuncio_5F00_bpw34.TSC

    R3和 R7扮演 PT1000的角色。 该电路应替换原理图右侧的第二个 OPAMP。 增益增加了10倍、以保持较小的额外电源电流并防止 PT1000自发热。 为了补偿这一额外增益、您需要将互阻抗减小10倍。 或者在该运算放大器电路前面放置一个分压器。

    不要忘记将一个小电容器与射频并联。 这将通过恢复相位裕度来提高原理图左侧第一个 OPAMP 的稳定性。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    N报警、您好。

    可能如下所示:

    e2e.ti.com/.../bpw34_5F00_temp_5F00_1.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    我非常喜欢您的解决方案、 非常感谢您的帮助。

    此致。

    请细心一些。

    N报警

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您的到来:-)

    Kai