This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA199:偏移误差的问题

Guru**** 2523420 points
Other Parts Discussed in Thread: INA199, INA149

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/874207/ina199-question-about-offset-error

器件型号:INA199
主题中讨论的其他器件: INA149

数据表中的输入偏置电流为28uA。 是这样吗?

考虑到内部电阻器 R1为1MΩ Ω、输出偏移将非常大。

我想知道的是输入偏置电流和输入失调电流如何影响输出。 我希望您告诉我计算公式。

数据表中所述的基本连接用作电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user5855205、

    欢迎访问 E2E 论坛、感谢您提出问题。

    发布的链接 kai klaas69是适当的。 下面是另一篇有关 IB 错误的文章。

    https://e2e.ti.com/support/amplifiers/f/14/t/700466?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=faq:true

    是的、内部输入电阻器为1M Ω、但放大器前面有一个输入偏置级、这就是设置输入偏置电流的原因。 该输入偏置电流块是电流感应放大器(例如 INA199)和差分放大器(例如 INA149)之间的关键差异。 数据表图中有时未显示该图、但此处为:

    初始电压偏移(Vos)、输入偏置电流偏移(IO)和输入偏置电流(Ib)产生的误差都是不同的且相互独立的。 只有当存在如上图21所示的输入滤波器时、IO 才很重要。

    对于没有输入 RCR 滤波器的电路、误差方程为:

    EVOS = Vos/Vsense

    EIB = IB/Isense

    eIos = 0。

    希望这对您有所帮助。

    此致、

    Peter Iliya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速响应。

    但有一些事情我仍然不明白。

    1、图21所示的偏置电路是否适用于所有 INA199而不是可选器件?我们是否应该考虑对偏置电流 IO 建模、以便更容易理解?

    2."e2e.ti.com/.../1727788 显示"此输入偏置电流不会流经反馈电阻器。" 这是为什么?

    3. 我不理解 EOS = 0。

    4.我想使用47mΩ Ω 分流电阻器监控10至600mA 的可变电流。 不带 CRC 滤波器的简单电路。毕竟、目的是估算每个电流值下的输出电压误差。我正在尝试根据增益误差以及失调电压和失调电流的总误差进行估算。 还有其他考虑吗? 我们认为、如果失调电流对输出的影响如问题标题所述变得清晰、则可以实现这种估算。

    我很抱歉这个业余爱好者的问题、但感谢您的确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、所有 INA199都包含这个偏置电路。

    输入偏置电流不会流经内部反馈电阻器、因为分流器和负载为其提供了低得多的欧姆路径。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、user5855205、

    问题没问题。 我们很乐意提供帮助。

    1.是的。 偏置电路适用于所有 INA199增益版本。 事实上、大多数 CSA 都有输入偏置级。 我不理解您对 IOS 的评论。

    2.偏置电流不会流经内部电阻器,因为电流来自总线电压的低阻抗输入。

    eIos = 0、因为 IB+和 IB-电流之间的差值很小、所以它们的误差可以忽略不计。

    4.考虑使用 INA199产品文件夹页面上的错误计算器工具(单击 INA199链接)。

    希望这对您有所帮助、

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的礼貌回答。
    我理解了内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我还有其他问题。
    当我提到培训视频时、随附了一个解释。 INA199数据表中包含了一个相似的图表。 但是、由于 IN199的测量条件为 Vs = 5V、因此该图与视频说明中的 VCM = V +不匹配。 (VCM 上升至大约2.5V 而不是5V)
    这是什么意思?
    此外、从许多答案中可以看出、在这个简单的电路中、输入偏置电流对输出电压的影响很小、但请提供计算输出电压误差的详细公式。 条件如下。 V +=℃、VCM = 4V、Rshunt = 47mΩ Ω、Ishunt = 50mA、25 μ A、 VREF = GND、高侧电流监控器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、user5855205、

    我不确定您所指的视频和图形。 VCM 交叉电压可能因器件而异。 有时 IB 会在 V+/2处跳转、有时也可能在 V+处跳转。

    使用 INA199数据表的图33、我们可以在 Vcm = 4V 且 V+= 5V 和 VREF = GND 时近似计算 IB = 24uA。 IB (Vos_IB)引起的偏移误差可在(IB-)*Rshunt 轻松计算。 这相当于(+20uA)*47m Ω=+1.128uV。

    希望这有道理。

    最棒的

    Peter

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答。
    问题已解决。