This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4191:OPA4191 RUM

Guru**** 2557260 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA4191

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/883718/opa4191-opa4191-rum

器件型号:OPA4191

OPAx191的数据表未指定应如何连接 WQFN-16封装选项的散热焊盘。 它应该接地、浮动还是连接到其中一个电源?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Patrick:

    嗯... 散热焊盘连接信息通常在数据表中提供。 不确定为什么 OPA4191数据表中缺少它。

    OPA4191 RUM 封装散热焊盘应以电气方式连接到用于为 V-供电的负电源电压。 如果 OPA4191由+/-15V 等双电源供电、则散热焊盘应施加-15V 电压。 如果 OPA4191由+15V/0V 等单电源供电、则散热焊盘应施加0V 电压。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程