This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV7011:输入是 TTL 信号、1.8V 电源、这将如何影响我的应用?

Guru**** 2503495 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/897668/tlv7011-input-is-ttl-signal-1-8v-supply-how-will-this-affect-my-application

器件型号:TLV7011

如果我使用1.8V 电源的此器件并使用 TTL 信号驱动一个输入、我是否应该注意到任何不利的后果? (如 TTL 输入为高电平时增加的电流消耗等)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦

    根据 TTL 电平、假设您的逻辑高电压大于2.4V、前提是我保存 TTL 逻辑电平。 您只需要确保逻辑高电平小于绝对最大电压。

    我不希望电源电流增加、但如果您将一个输入保持在电源之上一段较长的时间、当输入电压降至1.8V 以下时、它可能会略微影响失调电压(mV)。  这不应影响您的输出响应、因为听起来您的输入是摆动 TTL 逻辑电平的数字信号。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Lauren、

    您能更详细地介绍一下您的应用吗? 这是超低电源电流应用吗? TTL 信号来自哪里?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦

    您还有其他问题吗?

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们尚未收到有关该主题的任何进一步答复、因此我将关闭该主题。

    如果您有任何其他问题、请随时回复或打开新主题。

    谢谢

    卡盘