This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] VFC110:VFC110集电极开路二极管接地

Guru**** 2859800 points

Other Parts Discussed in Thread: VFC110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/882841/vfc110-vfc110-open-collector-dig-gnd

部件号:VFC110

你好  

集电极开路 Tx 的数字 GND 是否可以拉至 ANA GND 以下  

比如说-1 V 左右?

这将有助于我将0-5V 电压从高速 FO 收发器耦合到  

比较器输入.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Varunesh、

    VFC110是20世纪80年代的传统产品、有关该产品的信息不多。 我找到了器件的内部原理图、它看起来模拟和数字接地是分开的、但通过晶体管/二极管结在彼此之间存在一些连接。 这些路径很复杂、因此很难知道小电压将它们分开会如何影响 VFC 运行。 但是、如果电压差保持在较小的水平、这样做看起来不会损坏器件。

    数字接地连接到单次触发级和 TTL 输出。 因此、使数字接地稍微负可能会影响单次触发行为。 如果您尝试向数字接地施加较小的负电压、我不会使该电压变得比必要的值更大;最好是-1V 或更低。 然后、了解 VFC 的行为。

    TI 无法保证将发生什么或电气性能将如何变化、因为您考虑的连接不在数据表建议的范围内。 如果您愿意进行实验、您可能会发现它能满足您的需求。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Thomas  

    非常感谢您努力挖掘旧档案。

    非常感谢..

    我一定会做这个实验,以满足我的好奇心;

    但由于它可能不在保证的规格范围内,我将会这样做

    使用另一个 Soln;我后来找到了它。

    在讨论此主题时,我有一个相关的 Q。

    TEMPCO 和的长期稳定性是什么  

    确定一次性计时器的内部 Rin 和 cos?

    如果没有内部余弦;TEMPCO 和 LT 稳定性

    完全取决于外部 cos;但由于内部原因  

    COS 是并行的;它确实具有该依赖关系。

    可以消除对 Rin 的依赖;由于 Inv 输入的产生;

    但是 cos;有一个珍贵的小东西可以做。

    因此,Q reg TEMPCO & LT 稳定性。

    再次衷心感谢您努力挖掘旧的存档数据  

    此致

    Varunesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Varunesh、

    如前所述、由于 VFC110是一款传统产品、因此我没有太多有关该产品的信息。 当我在1987年的原理图中查看 Co/s 引脚内部电路时、除了一个 NPN 晶体管的基极和另一个晶体管的发射极之外、数字接地引脚上还有一个1.2千欧电阻器和一个50pF 电容器。 原理图未指示它们的组成。 然而、由于温度系数对于精确操作很重要、我怀疑电阻器是 薄膜电阻器、电容器具有 氧化层电介质。 薄膜电阻器的温度系数可能在10至20ppm/°C 的范围内、而50pF 电容器的温度系数类似于连接到引脚的高质量外部电容器。 我没有任何关于晶体管如何随温度变化的信息、但在设计中、这似乎是一个重要因素。

    遗憾的是、我没有关于这些组件长期稳定性的任何信息。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Thomas  

    感谢您的回复。

    我想我必须与你艰难地挖掘出来的东西作斗争。

    再次感谢您的真诚努力  

    此致

    Varunesh