This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2903B:共模输入电压范围

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2903B, LM2903, LM393

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/872309/lm2903b-common-mode-input-voltage-range

器件型号:LM2903B
主题中讨论的其他器件: LM2903LM393

您好!

 
我对 LM2903B 规格有疑问。

LM2903 (非 B 版本)的数据表中有以下说明。
下面的红线是我的一位客户的重要规格。
但对于 LM2903B、此注释已删除。 LM2903B 是否支持有关共模输入范围的此规格?

(3)任一输入端的电压都不应超过0.3V、否则输出可能不正确且过大
输入电流可以流动。 共模电压范围的上限受 VCC–2V 的限制。 但是、只需要输入一个输入
有效的共模范围、另一个输入可以上升到最大 VCC 电平、而比较器提供适当的输出状态。
任一输入或两个输入均可达到最大 VCC 电平而不会造成损坏。

此致、
OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    请参阅 LM393系列应用手册、其中解释了此"特性"、尤其是第2.2和2.5节。 它也适用于"B"版本。

     《LM339/LM393/TL331系列比较器应用设计指南》

    我们仍然建议保持低于 VCC-2V、以实现适当的性能。


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    我很抱歉我迟到了。
    我阅读了该文档、还有一个问题。

    我的客户希望使用 LM2903、其中一个输入固定为2.5V、另一个输入是1 - 5V 范围内的正弦波、VCC=5V。
    但您和应用手册建议将两个信号保持在 VCC-2V 以下。
    在这种情况下、可能会发生什么类型的问题?

    此致、
    OBA

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    如果输入信号离开指定的共模输入电压范围、则计时性能(响应时间等)将会下降。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Oba、

    正弦波的频率是多少?

    如果它处于线路频率范围(50-150Hz)内、则它们可能不会注意到任何问题。 如果是快速信号(>10kHz)、则可能存在丢失脉冲或延迟的风险。

    再说一次- TI 只能说保持在指定的范围内。 我们不保证超出指定操作参数的行为。 在这些范围之外运行会给客户带来风险。

    5Vpp 是一个大信号、因此即使衰减2倍也不会改变响应时间。 因此、我们仍然建议将信号衰减至<3Vpp (对阈值电平进行必要的更改以使触发点重新居中)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Paul、

    感谢您的回复。
    其输入频率为几个100KHz。 因此、他们必须考虑您建议的内容。

    此致、
    OBA