This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA4192:浪涌电流问题

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA4192

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/882359/opa4192-inrush-current-problem

器件型号:OPA4192
你好吗? 我是 Jimmy。 
发生了 DC-DC (输出规格、±12V、125mA)和 LDO (输出规格、±11V)浪涌。 
(左图,天空蓝:直流/直流输出+ 12V 紫色:+ 12V 电流,蓝色:LDO + 11V) LDO 是软启动(2.3秒)功能。 电路电流±70mA
 如果将 OPA4192更改为与 AD4084-4相同的模型、则不会出现浪涌电流、如右图所示。
 (如果您快速打开/关闭电源、±11V 将不会打开。)
 在我看来、OPA4192的工作电压为±2.25V、因此当电源关闭并快速导通时、
 它被视为由剩余电压的反向生成的浪涌电流。
我的估计值是否正确?
是否最好不要使用宽电源运算放大器 OPA4192等运算放大器?

此致、

Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次上传照片。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    问题:
     在我看来 、OPA4192的工作电压 为±2.25V、因此当电源关闭并快速导通时、
     它被视为由剩余电压的反向生成的浪涌电流。
    我的估计值是否正确?
    答案:
    OPA4192 IC 设计基于 CMOS、 而 AD4084-4看起来像 BJT 技术。 因此、如果您谈论的是上电"浪涌"电流、这不是苹果比较的补充。 我怀疑这可能与运算放大器 AB 输出级的击穿电流有关。 如果您向我们发送原理图、我可以确认这种情况。  
    问题:
    是否最好不要使用宽电源运算放大器 OPA4192等运算放大器
    答案:  

    这不是一个好的假设。 浪涌电流出现在任何设计电路中。 问题是"浪涌问题是否严重"。 它通常相对于 电路中的标称输出电流以百分比为单位进行测量。  您的设计要求是什么? 在许多应用中、浪涌电流具有持续时间和峰值振幅规格和要求、尤其是在航空应用中。 也许您可以增加 LDO 中的软启动时序、并缓慢斜升输出电压和电流。 根据您的图、我不认为这是一个问题。  
    BTW、根据 DO-160航空认证和要求进行电源输入测试时、系统的浪涌电流可高达标称输出电流的9倍、持续时间约为100 μ s、我记得。 浪涌电流限制要求用于防止铜线过热、并防止线束的绝缘材料熔化。  
    如果您有其他问题、请告知我们。
    最棒的
    Raymond
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Raymond、

    非常感谢您的回答。


    一个电路图是电源电路 、直流/直流限制在小尺寸。(3W)

    为了防止电路内浪涌电流、使用了具有内置软启动功能的 LDO。


     另一个电路是滤波器和放大器电路、其中运算放大器(OPA4192)是问题的原因。

    因为直流/直流认为、如果输出电容容量和负载条件正确、则没有问题。

    更换运算放大器只能解决问题。

    这也是因为直流/直流容量仅限于小尺寸。


    第一个电路图是电源电路图。

    第二个原理图是滤波器和放大电路。

     
    在50个上电/断电期间、电源启动问题发生1或2次、并且似乎在100个电路中仅经常发生15个。


    负载电流为±75mA。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    我不理解您的示波器图。 您可以说、天空蓝色曲线是直流/直流转换器的+12V 输出、蓝色曲线是 LDO 的+11V 输出。 但是、当查看合适的示波器图时、我看不到 LDO 输出端的+11V 电压。 我只会看到零加上位噪声的电压:

    当然、在这种情况下、浪涌电流不会流经模拟电路、与安装的 OPAMP 相同、因为根本没有电源电压。

    另一方面、在左示波器图中、蓝色曲线略高于零、我猜是1.5V 加上噪声。 当然、在这种情况下、电流可能会流动。 但是、您是否确定该电流完全从运算放大器中拉出? 或者可能是 LDO 本身的浪涌电流?

    您如何以及在何处测量"浪涌电流"?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    Kai 有一个很好的观点。 如果所附的原理图代表实际电路、则+11V 电源轨不工作。 此外、上图中圈出的12V 测量点无法得出 OPA4192的"浪涌"行为、我假设 OPA4192由+/- 11Vdc 电源轨供电。  

    在测量方法方面、您无法对 OPA4192的开/关行为提出任何要求。 电路板上有如此多的旁路电容器、浪涌电流可能很容易与这些电容器在快速上电/断电期间的充电或放电方式相关。  

    LT3045 LDO 的+11Vdc 电源轨、输入电压为+12V、您将无法获得+11Vdc 输出、如随附的原理图所示。 您的 LT3045V 的 PGFB 引脚连接在+12V 直流电压下。 内部电压比较器的基准设置为0.3V、输出不会为+11Vdc。 PGFB 引脚的电压需要为((Rpg1/(Rpga1+Rpg2))*11Vdc = 0.3V、您的电路没有该电压。 LDO 输出端可能会达到0V。 也请检查您的-11Vdc LDO。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kai

    非常感谢您的回答。


    以上两张图片显示了11V 正常输出。 这不是因为11V 没有输出、而是因为软启动时间为2.3秒。 让我们再次检查它是否为 LDO 浪涌电流。

    出于安全原因、请仔细检查、您已清除电路图。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Ray

    禁用 PGF 是否有问题? 
    我知道您可以在不使用 PGF 的情况下使用 Soft STAR 功能。
    输出电压为11V、带 rset。

     出于安全原因、请仔细检查、您已清除电路图。

    我  将尝试使用欠压锁定功能和反向输入保护功能。

    此致、

    Jimmy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

     LT3045中注10中的数据表确实提到了故障条件下的引脚状态。 根据数据表、这些引脚在正常运行期间必须保持电压> GND。  

    您的电流探头 I 到 V 换算系数是多少? 我曾回顾过、该电路具有从 测量点到 OPA4192电源轨的许多电容器、因此很难判断问题在哪里。  

    您可能需要使用高阻抗 DMM 在12V 测量点之后探测电容器、并查看在瞬时断电/通电后、哪些电路放电最快。 如果您在 OPA4192电源电压轨上放置一个电流探头、您可能会有更好的想法、即 OPA4192在瞬时关闭/打开条件下会执行什么操作。 此处所示的示波器图不是最终结果。  

    如果您担心隐私问题、请通过 E2E 向我发送电子邮件、我可以通过 TI 的内部电子邮件为其提供支持。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jimmy、

    我现在将关闭此查询。  如果您需要进一步的助手、您可以继续在该主题上发帖或打开一个新主题。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,Ray


    我通过添加 UVLO 电路解决了这个问题。

    下图是应用 UVLO 后的情况。

     


    天空蓝:直流/直流12V 输出。

    绿色和蓝色:LDO±11V 输出。

    紫色:12V 电流。

    UVLO 阈值:8V

     

    此致、

    Jimmy