This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1805:用于低侧反向电流保护

Guru**** 2514825 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1805

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/874681/tlv1805-used-for-reverse-current-protection-on-low-side

器件型号:TLV1805

大家好、

我的客户希望将 TLV1805与低侧的 N 沟道 FET 搭配使用、以实现反向电流保护。 当 IN 引脚上的电压低于器件 GND 时、TLV1805是否正常工作? 电流将被限制在100uA、但器件不仅应该能够承受这种状态、而且在这种情况下仍然正常运行。

感谢您的支持!

此致

Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    指定的共模输入电压范围为(V-)-0.2V... (V+)+ 0.2V。 只要输入电压在该范围内、比较器就会正常工作。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Kai、

    数据表指出、如果您将输入电压范围保持在(V-)-0.2V -(V+)+0.2V 之间、则器件将正常运行。 我们不保证这些电源轨之外的正常运行。

    此致、

    Jonny

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jonny、

    感谢您的回复。 您是否对低侧实现有任何原理图建议? 您认为它可以在低侧工作、还是在低侧工作时会出现什么问题?

    此致

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Simon、

    您对您能够共享的电路还有什么其他要求吗?

    • 什么是电压电源?
    • 您希望看到的全输入摆幅是多少?

    实际上、我仅在高侧拓扑中模拟了反向电流保护、但我不会看到在负载和接地之间放置比较器和 MOSFET 存在问题。

    请参阅以下有关使用 MOSFET 和比较器进行反向电流保护的文档 :http://www.ti.com/lit/an/snoaa23a/snoaa23a.pdf

    此致、

    Jonny