This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请帮助我检查我的电路原理图

Guru**** 2810285 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA828, XTR111, OPA835, RCV420, TINA-TI, LM2596

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/890653/please-help-me-check-my-circuit-schematic

主题中讨论的其他器件:OPA828XTR111OPA835RCV420TINA-TILM2596

尊敬的工程师:

由于我以前没有电路设计经验,因此在完成以下电路后,我不知道设计是否错误,因此我来到这里寻求帮助。 该电路主要以 STM32F103VC 单芯片微型计算机为核心、包括0-3.3V 电压至0-10V 电压和4-20mA 电流、0-10V 电压和4-20mA 电流至0-3.3V 电压。 前者是微控制器 DAC 端口的0-3.3V 电压、后者是微控制器 ADC 端口的0-3.3V 电压输入。 该电路中使用了 XTR111、OPA835、OPA828和 RCV420。

0-10V 输出电压、0-10V 输出电压、4-20mA 输出电压和4-20mA 输出电压这四个标签是用于外部器件输入的引脚。 四个标签0-10V INR、0-10V INL、4-20mA INR、4-20mA INL 是外部输入信号。

BL1551是一款模拟开关芯片。 当 ENB 的引脚6为低电平时、引脚4连接到 A2;当 ENB 的引脚6为高电平时、引脚4连接到 A1。 我们可以通过是否按下按钮来确定微控制器连接到的转换。

非常感谢您的帮助、请帮助我检查电路是否有错误。

e2e.ti.com/.../3730.board.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否展示您的原理图图片? 您是否有与我们共享的 TINA-TI 文件?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的工程师,

     很抱歉、我没有相关的 TINA-TI 文件。 我想将图片发送出去、但太模糊了、看不清楚。 我将原理图文件转换为 PDF 文件。 PDF 文件如下所示。

    给您带来的不便、我深表歉意。 非常感谢您在繁忙的日程中回答我的问题!

    e2e.ti.com/.../board.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电磁阀制造商是否建议使用电磁阀驱动器电路? 与续流二极管串联的电阻器是否用作"释放调整"?

    LM2596是一款3A 开关。 您是否需要3A? 我强烈建议添加数据表图32中所示的"可选后置纹波滤波器"。

    A_XT-1WR2开关不够强大、无法为所有+/-12V 电路供电。 为什么不使用+24V 为 XTR111供电?

    A_XT-1WR2应在输出端具有一些噪声和纹波滤波器。 数据表还建议采用符合 CE 标准的输入滤波。

    为什么不同时输出0...20mA 和0...10V? 这样、相应的开关可能会被省略、您不会遇到未选择的驱动器电路的问题。

    XTR111的33k 电阻器和470n 电容上缺少接地连接。

    OPA828和 OPA835的速度非常快。 为什么您选择了如此快速的运算放大器?

    OPA828是否有其他电路可将输出与电容负载(电缆、TVS 等)隔离?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的工程师:


    非常感谢您的耐心等待。

    电磁阀制造商不建议使用电磁阀驱动电路。 二极管1N4007及其串联电阻将与电磁阀形成回路、以减轻反向电流的影响、从而保护电磁阀。 这里的电路有问题吗?

    对于 LM2596芯片、该电路不需要如此大的电流、但选择该电流是为了进行保险。 就像 OPA828和 OPA835一样、由于没有选择经验、因此根据一些性能参数选择了这两个运算放大器。 信号的频率不高、可能小于10kHz。 该高速运算放大器是否会在转换后影响信号?

    对于±12V 电源部件、我计划使用集成电源芯片 WRA2412S-3WR2。 该芯片的单输出电流大于前一个芯片的单输出电流。

    我将再次思考"为什么不同时输出4-20mA 和0-10V?" 感谢您的建议!

    我修改了您的建议、但我不太理解您的最后一个问题是什么意思。 请您解释一下吗?

    再次感谢您的耐心!

    e2e.ti.com/.../2337.board.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    提供续流的方法有多种。 可以使用一个简单的二极管、一个具有释放调节电阻器的二极管、一个具有齐纳二极管或 TVS 的二极管来加快释放速度、等等 我会问制造商他建议使用哪种电路。

    运算放大器还可以、只是速度有点快。 这就带来了噪声增加和 EMI 敏感性增加的风险。 始终最好保持电路尽可能快,但同时尽可能慢:-)

    您为什么不想为 XTR111提供+24V 电源? 为此而设计的 XTR111。

    您的电路仅显示裸机运算放大器、而不显示工业设计中通常需要的任何滤波和保护电路、以符合 CE 标准(ESD、突发、浪涌、辐射发射等)

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的工程师:

    非常感谢您的耐心等待。

    我目前正在咨询制造商、他们是否有用于控制电磁阀的推荐电路。 他们还没有回复我。

    此 XTR111芯片的最大电源电压为44V、我已在电路图中将其修改为24V。 之所以选择12V 的电源电压、是因为另一个电路的电源电压也是12V。 感谢您的提醒!

    根据我了解的滤波器、500Hz 至2KHz 带通滤波器的电路图应该是这样的。 高通滤波器的截止频率 f = 1 /(2πR1C1)= 500Hz、低通滤波器的截止频率 f = 1 /(2πR2C2)= 2KHz。 根据两个截止频率选择电阻器和电容器的值。 此设计是否存在问题? 在选择电阻器和电容器的值时、是否需要注意任何问题?对于后者、是否还有其他更好的设计?

    再次感谢您的耐心!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    首先、您应该了解您的信号频率范围是多少。 此外、考虑您的产品的用途。 它是家用应用还是用于工业? 它是在室内还是室外使用? 这决定了您需要的滤波和保护类型。

    Kai  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的工程师:

    非常感谢您的耐心等待。 我的电路可用于工业和室内。 我之前回答的图片中输入信号的频率为2KHz 最大值和500Hz 最小值。 因此、我将设计一个频率范围为500Hz 至2KHz 的带通滤波器。

    再次感谢您的耐心!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kai、感谢您的支持。

    您好-如果您还有其他问题、请告知我们带通滤波器或 XTR111

    此致、

    Joseph

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我会这样做:

    e2e.ti.com/.../opa828_5F00_opa835.TSC

    不要忘记也将 RCV420的输入用于充分的滤波和保护方案。

    Kai