This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC2272:规范中的 RS 是什么?

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TLC2272

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/874833/tlc2272-what-is-the-rs-at-the-specification

器件型号:TLC2272

当我看到 TLC2272的技术规格时、我可以找出测试条件下的 Rs、例如输入失调电压、输入失调电压的温度系数...

但是、我不知道 Rs 是什么。

此外、我无法找到 测试条件的电路。

我如何知道它们?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    东东

    Rs 是输入源电阻-在 TLC2272中、Rs 为50欧姆表示输入与正极输入端子串联50欧姆、并在反相输入端子上串联一个匹配电阻、以消除输入偏置电流 Ib 的影响 (此技术仅适用于双极输入和斩波放大器)-请参阅下文。  

    请参阅下面 G=1和 G=1001的 Vos 测试设置。