This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA333:TI 高精度实验室-运算放大器:稳定性1.

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA333, TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/901218/opa333-ti-precision-labs---op-amps-stability-1

器件型号:OPA333
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

尊敬的*:

我试图在 TINA-TI 中重新创建 OPA333电容负载1U instabiliti、但没有成功、问题出在哪里?

第3页  https://training.ti.com/sites/default/files/understanding-opamp-stability-intuitively-and-with-spice-simulations.pdf

1) 1)当我使用 Spice 宏运算放大器中的 OPA333模型并运行瞬态分析时、我会得到以下错误:

 

2) 2)我已下载模型并将其复制到我的设计中  

SBOC083F.TSC (318KB)- TINA-TI 参考设计
问题出在哪里?
此致。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、d_zero、

    您的仿真文件适用于我:

    e2e.ti.com/.../d_5F00_zero_5F00_opa333_5F00_kai.TSC

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、d_zero、

    您的 Tina 模型的工作方式如 Kai 所示。  

    请使用 Kai 的瞬态分析窗口设置(运行时间高达10msec 并使用零 初始值)、您应该会看到不稳定或振荡、因为大约为6.7kHz 时存在 Q、并且没有足够的相位裕度(如果您的 Q 位于单位增益带宽或接近单位增益带宽、 运算放大器将振荡、此电路演示了该概念)。  

    最棒的

    Raymond

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、d_zero、

    您的仿真现在运行了吗? 您是否发现了错误?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    是的、我必须选择  使用零 初始值、而不是计算工作点。

    BR。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    哦、是的。 感谢您的反馈:-)

    Kai