This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THS6222:THS6222在25MHz 时具有纹波噪声

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: THS6212, THS6222

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/901177/ths6222-ths6222-have-ripple-noise-at-25mhz

器件型号:THS6222
主题中讨论的其他器件:THS6212

大家好、

客户使用 THS6222替代 THS6212、当他们在2.2MHz 和3MHz 带宽范围内执行功率频谱密度测试时、查找方案。

25MHz 时有纹波、请参阅下图。 以前、他们使用 THS6212时发现此问题。  

请就此提供帮助。 如果从 THS6212迁移到 THS6222、则需要进行任何更改?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betty:

    您能否显示原理图?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题已得到解决、谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betty:

    原因是什么?

    Kai