This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA180-Q1:INA180-Q1低侧感应

Guru**** 2576195 points
Other Parts Discussed in Thread: INA180-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/874978/ina180-q1-ina180-q1-lowside-sensing

器件型号:INA180-Q1
主题中讨论的其他器件:INA180

大家好、

我的客户正在检查连接 GND 的应用、如所附材料。

 只要 VCM 始终满足建议的范围(-0.2V 至26V)、是否可以在此类应用电路中使用 INA180-Q1?e2e.ti.com/.../INA180_2D00_Q1-lowside-sensing-application_2D00_1.pptx

此致、

H.Someno

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Someno-San、

    当两个输入引脚上的电压保持在数据表中指定的-0.2V 以上时、这是可以的。

    此致、Guang