This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV4170:未进行仪表放大。

Guru**** 2526340 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV4170, OPA4170, TLV9004

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/883352/tlv4170-instrumentation-amplification-not-happening

器件型号:TLV4170
主题中讨论的其他器件: OPA4170TLV9004

你(们)好。  

      我们将 TLV4170用作采用单电源电压拓扑的仪表放大器配置。 我们面临的问题是3.3V 电源。 对于5V 电源,未发现问题。 问题是、当我们使用3.3伏电压时、通过 TINA 软件进行仿真时、未发生放大。 您能在这个问题上提供帮助吗? 所附为 Tina 中的原理图  

此致...

Sandeep。  e2e.ti.com/.../signamp_5F00_tlv.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sandeep 、欢迎参加 e2e 论坛。

    OPA4170不是轨到轨输入。 当输入范围接近末端时、模型将产生不良的结果作为警告 OPA4170可在3.3V 电压下运行、但这不是最佳做法、因为需要特别注意输入范围限制。 在3.3V 甚至5V 时、有许多更好的选择、例如 TLV9004