This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV1704:TLV1704电路帮助

Guru**** 2601915 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV1704

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/872568/tlv1704-tlv1704-circuit-help

器件型号:TLV1704
主题中讨论的其他器件: TLV1701

您好!

我使用连接 到 TCST5250光学传感器的 TLV1704来生成0-5V 信号。 但我不知道我的设计是否正确。

请参阅这两者的数据表

以下是我的问题:

  1. TLV1704是一款四通道器件、我仅使用4个比较器中的3个。 如何处理未使用的比较器?
  2. 在我的当前设计中、我使用逻辑分析仪记录了一些日志、脉冲看起来不错、但有噪声。 参见随附的 Saleae 日志。 在脉冲的开始和结束处、您将看到.5us/.2us。 我如何在 systeme2e.ti.com/.../Encoder-Module.zip 中将这些脉冲的骑行作为其引起的问题

如果无法打开日志、则需要使用以下应用程序:图片

在脉冲开始时放大

请参阅完整的设计原理图

e2e.ti.com/.../Encoder-Module-REV5.pdf

再次感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    问题是您将反馈应用到负输入。 这实际上会产生负反馈、类似于运算放大器(一种非常糟糕的运算放大器)-与您希望添加迟滞以防止抖动的做法完全相反。

    您需要交换+和-输入、或者将迟滞反馈电阻器(R5 - R7)返回到正输入节点。

    如果确实将反馈返回到正输入、则移除0.1uF 电容器、因为这些电容器会增加延迟并消除迟滞。

    请参阅以下有关迟滞的应用手册:

     http://www.ti.com/lit/ug/tidu020a/tidu020a.pdf

     http://www.ti.com/lit/an/snoa997a/snoa997a.pdf

     http://www.ti.com/lit/an/sboa313a/sboa313a.pdf

    另请参阅 TI 高精度实验室系列的第15节:

     https://training.ti.com/node/1138810?context=1139747-1139745-14685-1138810

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Paul 的详细回答

    问题是、如果我交换+和-输入、输出开始高电平、然后下降。 我需要输出以低电平启动并上升。

    我将 R5 - R7移至正输入节点并移除电容器。

    如果下面的原理图正确、我将在返回办公室时进行测试。

    请参阅以下更新的原理图

    此外、如果不使用输出4、则使其保持浮动?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、TI 提供的可消除所有噪声的器件也是如此。 我可以使用 施密特触发器吗? 我的项目速度很高、需要数据保持清晰、同时减少延迟。 微控制器可能会获得与噪声有关的错误数据。

    您能帮助解决这个问题吗?

    再次感谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Paul:

    如果我想反转 TLV1704AIPWR 的输出、如何解决该问题?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果您希望将输出反相、则返回到原始电路并反转输入(在每个比较器上交换+和-、以便反馈现在变为正输入)。 您可以将电容器留在原位。

    在任何情况下、如果您使用迟滞、则反馈必须进入同相输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们在一段时间内没有收到有关此帖子的任何回复、因此我将关闭该主题。  如果您需要进一步的帮助、请随时回复、这样将重新打开主题。

    谢谢

    卡盘