Other Parts Discussed in Thread: INA186, RCV420, ADS1115, OPA333
大家好、
我有一个输出模拟4-20mA 电流的光纤放大器、我有一个低功耗控制器、可接受高达3.3V 的电压。 我使用这块现成的板将4-20mA 转换为0.55-3.3V、然后使用 ADC 读取值- https://it.aliexpress.com/item/32973712244.html
如果传感器侧的读数发生变化、模块会产生噪声、或者需要重新校准、但这对我的商业应用没有太大的效果。 我正在寻找内部开发的东西、然后使用它。
我已经了解了 RCV420、它可从4-20mA 转换到0-5V。 但我的电压范围略有不同。 我已经了解了在 CT 和 IN 引脚之间连接电阻器的相关信息。 有些人建议将 ina186与分立式组件一起使用。
我不确定要使用的电路。 您能帮我设计电路还是为我提供指导吗? 如果您需要更多详细信息、请告诉我、我一定会尽力提供。
我接受这类问题在论坛上多次被问及、但我仍不清楚自己的想法是否得到落实。
谢谢你。