This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMH6611:存储温度

Guru**** 2521920 points
Other Parts Discussed in Thread: LMH6611

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/883424/lmh6611-storage-temperature

器件型号:LMH6611

请提供 LMH6611的存储温度额定值-它不在数据表中。

还有之前的 e2e 帖子"已解决"、但未对此问题提供答案。

我们对-54C 至+85C 存储有要求、需要确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Steve、

     对于存储、较低的温度不应成为问题。 温度和湿度越高、问题就越大;因为这是器件货架期开始下降的地方。 正如 您在 E2E 帖子中提到的 Micah 和 Kai、数据表未指定存储温度。 工作温度为-40至125°C、因此至少假设该范围是安全的。 以下是可在订购和质量选项卡中找到的一些链接、这些链接有助于查找测试的温度范围和其他应力测试: Link1Link2Link3。 第一个链接是定义术语。 第二个和第三个链接显示 了 LMH6611MK 的可靠性和质量测试及其结果。 该器件似乎通过了-65C 至150C 的温度周期和170C 的高温存储。 因此、该器件应该能够在您列出的温度范围内正常存储。 此外、下面是 Kai 在较旧的 E2E 帖子 https://www.ti.com/lit/an/spraby1a/spraby1a.pdf 中提到的 MSL 等级文档的工作链接。  

    谢谢、

    Sima