This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] INA301:PSpice 模型在 LTSPICE 中产生错误

Guru**** 2566385 points
Other Parts Discussed in Thread: INA301

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/901385/ina301-pspice-model-produces-errors-in-ltspice

器件型号:INA301

您好!

只需通知您、当转换为 LTSPICE 模型时、会出现两个非致命错误。  

INA301A1、INA301A2、INA301A3的 SPICE 模型中有两个浮点。
文件:sboma60.lib (ina301a1.lib ina301a2.lib ina301a3.lib)

INA301A1、ina301a1.lib
.SUBCKT INA301A1_OPA VIP VIN VDD VSS VO
节点"7"悬空

.SUBCKT OUT_CURRENT_CLAMP IN OUT VIMON
节点 "OUTx"悬空


INA301A2、ina301a2.lib
.SUBCKT INA301A2_OPA VIP VIN VDD VSS VO
节点"7"悬空

.SUBCKT OUT_CURRENT_CLAMP IN OUT VIMON
节点 "OUTx"悬空


INA301A3、ina301a3.lib
.SUBCKT INA301A3_OPA VIP VIN VDD VSS VO
节点"7"悬空

.SUBCKT OUT_CURRENT_CLAMP IN OUT VIMON
节点 "OUTx"悬空

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kurt、

    遗憾的是、TI 无法支持 LTSpice、因为其 EULA 禁止 ADI/LT (例如 TI)的竞争对手使用 LTSpice 来推广其产品。 我已经确认 INA301模型在 TINA 和 Cadence PSpice 中都能正常工作、这是我们支持的仿真器。

    但是、您可以尝试解决一些一般问题。 首先、确保启用 Gmin 步进。 Gmin 步进会在每个节点上向 GND 添加非常小的导通、这有助于解决浮动节点误差。 您还可以尝试不同的解算器设置。 如果这不起作用、您可以尝试在节点"0"(GND)和浮动节点之间添加大型电阻器、这将强制它们具有一条直流路径来连接 GND。

    遗憾的是、由于 EULA 的原因、我无法进一步协助进行此调试。

    此致、

    Ian Williams
    应用经理
    电流检测

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kurt、

    我强烈建议运行 INA301 TINA-TI 参考设计

    我认为没有理由在 LTSpice 中对 INA301进行仿真。

    Kai