This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我们的精密放大器停产器件- OPA2604AU 的替代产品

Guru**** 2815985 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1652, OPA1656, OPA1642

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/883381/alternative-to-our-precision-amplifier-obsolete-device---opa2604au

主题中讨论的其他器件:OPA1652OPA1656OPA2604OPA1642

团队、  

客户正在寻找 OPA2604AU 精密放大器的替代产品。  

您会推荐什么?

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktorija、

    TI 拥有 更新的、性能极高的 JFET 输入音频运算放大 器、例如 OPA1642、OPA1652和 OPA1656、这些放大器在许多 OPA2604设计中都应表现良好。  与较新选项的主要区别在于 OPA2604的最大电源电压为+/-20V (40V)、而 OPA2604的最大电源电压为+/-25V (50V)。 此外、OPA2604还具有一些 RL = 600 Ω 或1千欧的额定规格、而 OPA1642、OPA1652 和 OPA1656的额定 RL = 2 千欧或10千欧。 但是、请注意 、运算放大 器的输出电流能力类似于甚至高于 OPA2604。

    http://www.ti.com/product/OPA1642

    http://www.ti.com/product/OPA1652

    http://www.ti.com/product/OPA1656

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktorija、

    一个小幅校正- OPA1652和 OPA1656是 HV CMOS、而不是 JFET 输入运算放大器。  OPA1642 确实是前面所述的 JFET 输入。

    与  性能相似的 JFET 输入运算放大器相比、CMOS 运算放大器表现出更高的1/f 拐点频率。 如果 0.1Hz、1Hz、10Hz 等低频时的1/f 噪声在应用中特别重要、那么类似 的 JFET 输入 运算放大 器在非常低的频率下会表现出较低的1/f 噪声。 在这种情况下、OPA1642将是更好的选择。

    但是、 当您比较 OPA1652的1kHz 输入电压频谱噪声密度时、 通常为 4.5nV/rtHz、  OPA1656为4nV/rtHz、 OPA1642为5.1nV/rtHz、宽带噪声对于所有运算放大器而言都非常相似且很低。 这实际上可能是对音频应用中噪声的更重要测量。

    此致、Thomas

    精密放大器应用工程