This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV6710:如果 TLV6710的 VDD 变为0V 但输入电压为1V、是否存在任何潜在风险?

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV6710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/891901/tlv6710-is-there-any-potential-risk-if-the-vdd-of-tlv6710-turns-to-be-0v-but-there-is-a-1v-input-at-vin

器件型号:TLV6710

您好!

我正在使用 TLV6710比较器、我的 VDD 正常电源为24V、但有时该 VDD 电源在异常状态下可能为0V、在这种情况下、Vin 将约为1V 输入。

那么、我想知道、如果 TLV6710的 VDD 变为0V、但输入电压为1V、是否存在任何潜在风险?

谢谢!

Rachel。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Rachel

    在这种情况下、器件不存在风险。  绝对最大值实际上为7V、这与电源电压无关。

    第8.3.1节也指出了这一点,其中规定.

    无论使用何种器件电源电压、比较器输入的摆幅都从接地端变为1.7V (最大绝对值为7.0V)。

    卡盘

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    明白了。 谢谢!

    Rachel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎您加入 Rachel。

    我假设您的问题已得到解答、因此我将关闭该主题。  如果您有任何其他问题、请随时回复或打开新帖子。

    卡盘