This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1S2385:跨阻电路设计问题

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA1S2385, OPA350, TIDA-00316

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/900453/opa1s2385-transimpedance-circuit-design-questions

器件型号:OPA1S2385
主题中讨论的其他器件:OPA350、 REF2030、 REF2033、 REF2025、 TIDA-00316

大家好、TI 专家。

我将使用 MEMS 电容器设计跨阻传感器。

我使用 TI 的 OPA1S2385、REF2030和 OPA350配置了一个电路。

该电路包含跨阻放大器、全通滤波器、SAC ADC、电压基准和添加的缓冲器。

这是我的原理图。

以下是我的问题:

没有 OPA350缓冲器、REF2030能否驱动 OPA1S2385和 ADC?

2.如果我将 OPA1S2385电源引脚连接到 LDO 的3.3V 而不是缓冲器、性能是否会下降?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yunsik、

    Oops、OPA1S2385速度非常快。 您是否需要这款快速运算放大器? 您的输入信号的带宽是多少?

    您能更详细地介绍一下您的应用吗? 什么是输入信号? MEMS 电容是多少? 您需要使用全通滤波器的目的是什么?

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kai:

    该电路感测 MEMS 电容器 Cs 上的振动。  

    当电容器振动时、Cs 的电容会略有变化(大约10pF)。  

    第一个放大器 A1将电容变化转换为电压变化(ΔVo1)。

    由于电压变化非常小且具有瞬态、因此第二个放大器 A2会放大并延迟变化。

    ΔVo2 ADC 测量延迟的电压变化(μ V)。

    第二个放大器的增益为30。

    输入信号带宽为4kHz。

    Yunsik

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yunsik、

    在使用 Kai 时为 OPA1S2385提供了一个示例。 我可以回答问题1。

    REF20xx 系列在 TIDA 中没有缓冲器的情况下已成功使用。 TIDA-00316使用不带缓冲器的 REF2025/REF2033对16kHz 信号进行电平位移。 这高于您电路的4kHz、因此这应该起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第一级不会显示任何内容、而是随着源 C 的变化而显示不同的集成噪声。 您是否确定不希望 V+输入端的某种测试信号使其随 C 变化幅度。 4kHz 是相当低的 F、您将需要一个反馈 C 来实现稳定性、本文介绍了一系列可降低噪声的 Decomp 运算放大器、  

    https://www.planetanalogue.com/applying-high-speed-de-compensated-vfas-hitting-performance-targets-while-tuning-phase-margin-insight-10/