This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA858DSGEVM:未获得预期性能数据

Guru**** 2782625 points

Other Parts Discussed in Thread: OPA858, OPA855, OPA858DSGEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/877948/opa858dsgevm-not-getting-expected-performance-figures

器件型号:OPA858DSGEVM
主题中讨论的其他器件:OPA858OPA855

我已经在这个评估板中放置了一个用于测试 OPA858和 OPA855的空白处、并且我的基准测试返回的结果始终一致、但不是我从组件数据表中收集到的结果。
随附了一些实验结果以及测试设置的照片。

对于这两个 IC、我已经使用与 OPA858数据表[第14页]的图43和44相关的电路进行了测试、输入信号为-30dBm。 在我上周执行的测试中、放大器[R2]上的反馈电阻器已从464欧姆更改为1K5欧姆。
在检查设置过程中、我使用了2种不同的网络分析器进行了测试、并多次重建了电路板、包括更换 IC、但结果仍然相同。

我们的测试设置是否正确[请参阅:附图]、我们是否测量了正确的东西?

 -为了详细说明测试设置、我们使用了 Rhode & Schwarz ZNB 8矢量网络分析器、使用 SMA 50欧姆校准套件校准到 TOSM、从10MHz 扫描到4GHz、并测量标准 S 参数。

[扰流板]

[/扰流板]
工作台测试设置

[扰流板]

[/扰流板]
[如图44所示。 OPA858数据表、反相配置]

[扰流板]

[如图43所示。 OPA858数据表、同相配置、R2为464 Ω]
[/扰流板]

[扰流板]

[如图43所示。 OPA858数据表、 同相配置、R2为464 Ω、使用 OPA855 ]
[/扰流板]

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    为了澄清这一点、您是否更改了 EVM 上的所有电阻器值以匹配数据表的图43和44? 您使用什么值进行 RG?

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、在我使用这些放大器的几个月中、我最终更换了我所获得的评估板上的所有电阻器。
    目前、使用我们拥有的最接近的标准组件值重新组装电路板、因此 RG [R4]为75欧姆。
    输出匹配[R6和 R7]分别设置为160欧姆和68欧姆。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请注意、在 EVM 和数据表上选择的值旨在提供50欧姆匹配输入/输出。 这在同相配置输入端很明显、但是在反相配置中使用 EVM 时、电路的输入阻抗将由电阻器 R3和 R4组成。 这可以在数据表的图44中看到、其中64和220欧姆的并联组合将约为50欧姆。 如果您使用的 RG 为75欧姆、我建议在反相配置中使用电路板时在 R3中添加150欧姆的电阻器。 另请注意、使用160和69欧姆的值将为您提供大约47.7欧姆的输出阻抗。  

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已按照您的建议将 R3更改为150欧姆、今天早上我们还收到了一个新的 OPA858DSGEVM、我将测量该值以供参考。

    借助这款全新的 EVM、我将获得高达~400MHz 的~-0.3dB S21、并通过使用示波器探测输入和输出网、看到4.67x [~150mV 至700mV]的电压增益、这两种测量都是使用-10dBm 的输入完成的。
    请参阅随附的:两个电路板的结果。

    这些结果看起来是否正确? 您是否能够向我们提供您自己的测试数据?

    将评估板编辑为反相、R3设置为150Ohm:

    全新 OPA858DSGEVM:

    此外、如侧注所示、在 OPA858数据表的 PG.22中、公式1给出了噪声增益、但得出结论:对于该特定示例、噪声增益为2.79V/V、当2.79x 等于4.45dB 时、噪声增益等于5.04dB。
    额外的0.59dB 来自哪里? 是否涉及输入基准电压噪声?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这些不是我希望从 EVM 中看到的结果。 为 R3使用150欧姆电阻器、您将获得-6V/V 的电压增益 在该增益下、您应该看到比图中所示的峰值更大。 我将订购 EVM 并查看是否获得类似结果。

    关于方程式1、似乎这是一个错误。 增益应标记为8.9dB、但转换似乎是针对1.79而不是2.79的电压增益进行的。 感谢您的介绍、我将在数据表中对其进行更新。  

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的反馈。 我期待看到您的发现。

    在对 EVM 原理图进行简单的数学运算之后、我发现自己的总体增益为~-0.3dB 似乎是正确的。
    请参阅:随附

    此基本原理图实际上与 EVM 数据表[Page.3]的图1相同。
    在不包含任何寄生阻抗的情况下、我得出的假设增益为-0.26dB。
    (选择1V 输入信号是为了方便数字)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我主要关注的是您的图中显示的峰值量。 尤其是对于全新的 EVM。 因此、我测试了电路板、并能够实现与数据表中所示相同的峰值量。 从图片上看、您使用的导线非常长、这可能会影响您的结果。 您能否使用较短的导线再次尝试使用新 EVM 进行测试、并确保这些导线也正在进行校准? 您的电源还消耗了多少电流?

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在不同的分析器上使用我们得到的最佳电缆重新测量了评估板。 现在的结果要好得多。
    在+/- 2.5V 条件下、消耗的电流为20mA。

    诚然、我一直在使用通用的 SMA 电缆、这些电缆已得到广泛使用。 我对这种差异感到惊讶!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很高兴听到它解决了这个问题!

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    恐怕这只是问题的一部分解决了;我仍然无法用我在 TIA 上的任何数学运算来证实我看到的结果。 最明显的不匹配是85858数据表中引用的 GBW 产品测得的带宽。

    您已暗示我现在看到的结果是正确的、但您能否确认它们与您测量的结果相同或接近?
    您能否为我们提供评估板的任何数学演练?

    为了便于参考、我使用了以下资源:

    TIA 带宽和噪声计算器、0508.TIA 计算器- Samir Cherian、E2E 放大器论坛
    TIAS:我需要什么运算放大器带宽? - John Caldwell、E2E Precision Hub 存档
    关于 TIA 的须知- Samir Cherian、模拟技术文章
    TIA 分析- Erik Margan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    实际上、我测得的值与数据表图1中显示的值类似。 但是、您在上一个帖子中显示的结果仍然不会显示响应的任何类型的峰值。 新的未修改的 EVM 是否提供了最新的结果集?

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、这些最后的结果来自未修改的新 EVM。
    请注意、它是我测量的功率增益。

    如果打算遵循图1、那么我应该预计在800MHz 时的电压增益为~7.2x? 我在该频率下测量的增益为~6x、正如预期的那样、我在该点看到的其余工作带宽的增益是相同的。

    根据我在图1中得出的结果、S21图应显示在100MHz 频率下具有-0.97dB 的增益、然后进入峰值、在~0.65dB 处 maxxing、然后在~880MHz 处重新显示0dB 线。 您的结果显示了这一点吗?

    (我意识到上周显示的数学运算中出现了轻微错误;更正后显示的总体级增益为-0.97dB、而不是-0.26dB)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否能够提供电压增益的频率响应?

    最棒的

    Hasan Babiker

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    此主题可能会让您感兴趣:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用示波器进行直接测量似乎会产生一些误导性结果、因此我使用 S21测量结果确定了我的电压增益。

    从100MHz 到3GHz 的标准化功率测量(dB)和电压增益:

    我之前的帖子中的假设值为1.266dB 过低;我错过了同相配置的+1至 V/V。 更正了以生成这2个图中的值。

    ----

    谢谢、Kai。 我读了一读。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    数据表图1中显示的峰值为1dB 峰值、而不是增加1V/V  

    最棒的

    Hasan Babiker