This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV316:我在 PSpice 模型中遇到问题。

Guru**** 2504775 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/882154/tlv316-i-am-facing-the-problem-in-pspice-model

器件型号:TLV316
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

您好!  

我在 SPICE 模型中面临问题、

它会卡在52%、不会进一步移动。

如果我停止仿真、我将获得 e2e.ti.com/.../Pspice_5F00_errors.docx 错误

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naresh、

    您能否共享您的 PSPICE/Orcad 文件?  我已经和仿真工程师交谈过、他认为这将是解决此问题的最快途径。

    此致、

    Daniel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    SPICE 模型的 PFA。

    如果您需要一些其他文件、请告诉我。

    此致

    纳雷什

    e2e.ti.com/.../sbom975b.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naresh、

    为什么不在 TINA-TI 中运行仿真? 它是免费的、工作得很好。

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naresh、

    感谢您提供这些文件。

    我将让仿真工程师看看、看看他是否能发现任何问题。

    此外、正如 Kai 所建议 的、您也可以免费尝试在 TINA-TI 中运行仿真。  这是免费的、在我看来、使用起来相当简单。

    此致、

    Daniel Miller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naresh、  

    很抱歉、您在使用 Cadence - PSpice 时遇到问题。 该模型是使用 PSpice 版本17.2创建的。 我相信您使用的是9.x 版 错误是因为 PSpice 在向后兼容性方面不是很友好。 我成功地模拟了您在版本17.2中共享的文件、我已共享下面的屏幕截图。  

    一个选项是升级到较新的 PSpice 版本。 如果这不是一个选项、请考虑使用 TINA-TI (这是一个免费的仿真软件)。  

    我还在 TINA-TI 中为您构建了相同的电路。  e2e.ti.com/.../Buffer_5F00_TLV316.TSC

    如果您需要任何进一步的帮助、请告知我们。  

    此致、

    Bala Ravi