This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2904B:短路20mA

Guru**** 2524550 points
Other Parts Discussed in Thread: LM2904B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/amplifiers-group/amplifiers/f/amplifiers-forum/901248/lm2904b-short-circuit-20ma

器件型号:LM2904B

大家好、

客户希望将 LM2904B 用于20mA 电流源电源、 输出接近0V、电源为15V。

LM2904B 能做到吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    仅在25°C 时、而不是在其他温度下:

    Kai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    对于灌电流、仅支持5mA。 您能不能详细介绍一下负载特性和负载端接电压(是15V)

    如果负载电流仅沿一个方向流动、则可以使用辅助晶体管。